This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:杂散和频谱图

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1297538/lmx2572-spurs-and-spectrum-plot

器件型号:LMX2572

您好!

问,不要求助于购买评估板....

在接近340 MHz 的输出频率下、

(我很高兴你有任何档案从300到600 MHz)

是参考频率的整数倍、

(因此芯片处于整数模式并且分数杂散不起作用)

载波的+/- 50 MHz 内的杂散水平是多少?

(这些将是参考和其他的谐波?)

即我需要一个频谱图。

(而且数据表中的相位噪声图没有任何有关芯片所处模式的信息。)

此致、

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    通常、在整数通道中、只有参考杂散(来自参考时钟)和 FPD 杂散。

    例如、如果参考为100MHz、则我们将在 m x 100MHz 处看到杂散。 如果 fpd = 100MHz、我们将在-100MHz 载波的+/fp 偏移处看到杂散。  

    如果您有特定的配置、我们可以在下周收集一些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    好的、很好知道。 我们将使用该器件继续进行设计。

    该部件的价值/性能非常高。

    问:数据表中的闭环相位噪声数值是多少 PD 频率?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    FPD 为100MHz。