This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:复位期间输出值

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1297495/lmk04828-output-value-during-reset

器件型号:LMK04828

复位期间、在固定的低电平输出 DCLKoutX (正和负)和 SDCLKoutX (正和负)是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arinori:  

    只是为了澄清一下、您说的是复位引脚还是上电复位、这将加载器件的默认寄存器设置? 或者 SYNC 函数是否能够重置输出分频器?

    上电复位后、 DCLKout 4、6、8和10将上电、所有其他输出将根据 LMK04828的默认寄存器设置断电:

    如果您 只需要重置输出分频器、则在同步脉冲期间、根据所选的输出格式、输出将处于逻辑低电平状态(即 P 输出将为低电平、N 输出将为高电平)。 请告诉我这是否解答了您的问题。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    这是使用 RESET 引脚复位时的操作。
    由于接收 CLK 信号的器件的电源是独立的、并且不允许在断电时施加电压、因此我想知道在断电模式下 CLK 信号的+和-的输出电平是否为0V。 。
    是否未由于内部上拉而施加偏置电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arinori:  

    正确、 如果将输出格式设置为断电、CLK 输出的+和-端都将为0V。  

    此致、  

    康纳