This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:8输出时钟缓冲器

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1296955/cdcdb800-8-output-clock-buffer

器件型号:CDCDB800

您好!

 对于时钟缓冲器 CDCDB800、我们可以通过启用 SMB 使能位(OUT_EN_CLK)或通过 OE#硬件引脚启用 clk 输出。

  a)如果 我打算使用 SM 总线寄存器而不是硬件引脚、那么该寄存器设置在 断电后是否会保持不变?

  b)我们是否需要 OE#引脚和  OUT_EN_CLK 来启用时钟输出?

  C)在其数据表中规定、OE#引脚必须连接到微控制器 GPIO 引脚才能设置为高电平或低电平。 我们可以使用上拉或下拉电阻器而不是微控制器吗?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shekha,

    a) 否、断电后寄存器值将丢失 。 从 数据表可以看出、 "SMBus 寄存器值仅被保留、而 VDD 保持在建议的工作电压范围内。"

    b) 是的、您需要 同时设置 OE#引脚和  OUT_EN_CLK 可启用时钟输出 。   "请注意、要使输出通道有效、SMB 使能位必须为1、而 OEx#引脚必须为输入低电压0。"

    C)数据表提到  OE#引脚通常连接到 GPIO。  但是 如果要将 OE#设置为常量值, 您可以使用 上拉或下拉电阻器 来修复高电平或低电平状态。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    请您澄清以下疑问吗?

    1. 在下图中,规定"SMBus 寄存器值仅保留,而 VDD 保持在建议的工作电压范围内"(以粉色阴影突出显示) 。 当 PWRGD_PD =0时、会发生这种情况。

    由于此插卡将被插入服务器主板的 PCIe 插槽中、如果我们关闭电源、整个主板组件的电源将被切断、这意味着 VDD 到时钟缓冲器的电源也将被切断。 那么、由于它没有非易失性存储器、它如何保留寄存器设置?

    2.  

    上图中指定了启用 CLK 输出(以蓝色突出显示)所需的 SM 总线使能位和 OE#引脚。

    在下图中、假设需要 OE#或 SM 总线使能位(以蓝色突出显示)、哪种方法是正确的?

     

    此致、

    Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石家

    1) 1)如果是对输出使能进行 SMBus 控制、 如果所需状态与默认状态(已启用)不同、则需要发送 SMBus 命令、以便在断电时将 OUT_EN_CLK#寄存器设置为所需状态 。  但是、如果您使用 OE#引脚设置输出使能、那么您无需担心断电时发生的任何设置更改。  

    2)两者都是正确的,但它是令人困惑的。  表8-1显示了输出使能功能的内部逻辑。  第9.2.2.1节描述了在给  OE#引脚和 OUT_EN_CLK#位默认状态下的高级功能。  由于 OE#引脚和 OUT_EN_CLK#位默认都设置为启用输出、这意味着只要修改  OE#引脚 或 OUT_EN_CLK#位、就会控制输出使能功能。   很抱歉 、如果我之前的答案令人困惑、因为我参考了内部逻辑表。   

    此致、

    将会