This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:LMK05028:如何使用 GPS PPS 作为参考时钟来生成40 MHz

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216, LMK05028, SN74AXC8T245EVM, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1295286/lmk05028-lmk05028-how-to-use-gps-pps-as-the-reference-clock-to-generate-40-mhz

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245EVMLMK5C33216、LMK5B33216

您好!

我尝试按照论坛中的测试:" LMK05028:如何使用 GPS PPS 作为参考时钟,以防止输出频率漂移?"

LMK05028:如何使用 GPS PPS 作为参考时钟来防止输出频率漂移? -时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

以下是我的测试:

-配置负载: LMK05028_1PPS_CONFIG_EVM_OUT_ONBOARD_XO_AND_TCXO_V2.tcs,我使用40MHz。  

-输入 PPS :连接 IN0_P, 1V8 ,占空比50%。 示波器中的信号正常。 IN0_N 连接到50 Ω 电容器。

在我的测试中、我使用 EVK-M8T GNSS 评估套件(EVK-M8T)。 我将 PPS 配置为具有 50%占空比、而不是10%、3V3。 我使用 SN74AXC8T245EVM (TI)来实现1V8。  EVK-M8T GNSS 连接到 GNSS 天线。*

我遵循以下程序(来自 Kia Rahbar):

1.加载上述配置。

2.按下软复位芯片。

3.回读您的状态寄存器。

-基准验证大约需要5-10秒(REF0VALSTAT 变为高电平)、HLDOVR1标志变为低电平大约需要5-10秒、LOFL_DPLL1标志变为低电平大约需要20-25秒、=>这是可以的  

-约2-3分钟 LOPL_DPLL1标志变为低电平。   => LOPL_DPLL1标志 始终为高电平

结果:  

-我有40.0014 MHz。

-我有 频率漂移,

LOPL_DPLL1始终为高电平

我的问题是、您如何生成 连接到 IN0_P 的输入 PPS 以使 LOPL_DPLL1处于低电平?

谢谢!

帕特里斯

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice、

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    与团队进一步讨论后、我们不建议将 LMK05028用于1PPS 输入、因为 DPLL 锁定存在问题。 LMK5B33216 (用于以太网时钟)或 LMK5C33216 (用于无线应用)是可以处理1PPS 的较新技术、应改用它。

    此致、

    珍妮弗