This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB400:仅接受时钟输入:100MHz LP-HCSL -但没有具有 LP-HCSL 输出的振荡器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCDB400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1298748/cdcdb400-only-accepts-clock-input-100-mhz-lp-hcsl---but-there-is-no-oscillator-that-has-a-lp-hcsl-output

器件型号:CDCDB400

尊敬的 TI 支持团队:

根据我的理解、我可以将 LP-HCSL 驱动器输出连接到 HCSL 输入、接收器不会注意到任何差异。

但我不知道这是否也适用于 LP-HCSL 时钟输入。

我甚至找不到具有 LP-HCSL 输出的晶体振荡器、只有 HCSL。

数据表中清楚地表明:

时钟输入:
–100MHz LP-HCSL

那么、我的实际问题是:我是否还可以将一个 HCSL 信号连接到该时钟输入端?

目前、我想到的是 Skyworks Crystal 振荡器510LCA004689CAG、

用作 CDCDB400的输入源。

提前感谢

马塞尔·塞姆劳