This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2108:LMK1D2108

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1297975/lmk1d2108-lmk1d2108

器件型号:LMK1D2108

当输入悬空或至少未切换时、输出状态或行为是什么?  他们是在某种程度上、是在其先前的级别上、还是在其他方面?

2022年1月数据表的第8.3.1节介绍了"失效防护输入"功能、这意味着如果输入悬空、器件将不会振荡、我假设这意味着输出将不会切换。  如果您可以确认这会有所帮助、如果可以说出输入悬空/不切换时输出的确切状态、那将不胜感激。

谢谢。

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    当输入悬空时、输出将处于逻辑低电平状态 、这意味着 OUTP 电压 将为 VOL、而 OUTN 电压将为 VOH。 请告诉我这是否解答了您的问题。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Connor。  如果差分输入刚刚停止、INx_P 为 VIL 或 VIH、而 INx_N 为相反的信号电平、该怎么办?

    谢谢。

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    输出将与输入的逻辑状态相匹配、例如:

    INx_P = VIH、INx_N = VIL:OUTx_P = VOH、OUTx_N = VOL (输入和输出上均为逻辑高电平)

    INx_P = VIL、INx_N = VIH:OUTx_P = VOL、OUTx_N = VOH (输入和输出上均为逻辑低电平)  

    如果输入悬空、则将其视为逻辑低电平。 输入还存在一些迟滞、因此如果它悬空、输出就不会意外切换。  

    此致、  

    康纳