This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于看门狗监控器器件的建议?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1298893/watchdog-monitor-device-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS3435

大家好、

希望你很好。

我正在寻找一款可用作看门狗监控器的器件。 我们所做的是馈入一个大约976Hz 周期的时钟。 当该信号在正确的周期进行脉冲时、我们希望将输出置为高电平。 如果该时钟停止脉冲、我们需要将该信号驱动至低电平。 我们希望器件在最后一个上升沿或下降沿的100ms 内响应。

我遇到的问题是、我看到的大多数符合此标准的器件仅输出单个脉冲。 您知道 TI 目录中符合上述标准的任何器件吗?

谢谢!

康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、

    请介绍 TPS3435系列看门狗器件。

    我认为、您希望在看门狗错误的情况下输出无限期保持低电平(锁存状态)。

    TPS3435的引脚排列 C 支持此功能。

    如果您有任何疑问、请查看一下、并告诉我。 锁存输出型号不是 RTM、但我们可以在下一组版本中共享样片和发布相关型号。

    谢谢。此致、

    Shridhar。