This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:PRIREF 被识别为有效、但 DPLL 不能锁定到1pps 基准输入信号。

Guru**** 2907630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1282669/lmk05318b-priref-is-recognized-as-valid-but-the-dpll-doesn-t-lock-to-the-1pps-reference-input-signal

器件型号:LMK05318B

PRIREF 被识别为有效、但 DPLL 不会锁定到1pps 基准输入信号。

您好  

我正在使用与 GPS 信号同步的时钟。 然后 两个单独的板被 认为是同步的。

我已经将来自模块 NEO-M8T 的1pps 信号应用于 PRIREF 输入。

我已将 XO 更改为 ECS-TXO-2520MV-120-AY-TR。 即2.5ppm 和12MHz。

我已阅读有关 LMK05138B GPSlock 问题的论坛上的所有帖子。

我使用最新的 TICS Pro v1.7.5.15。

我的问题是类似 这个 主题 . 当我下载 Q100_max_TI_working.tsc ,并修改我的频率. 我的  TCS 文件位于 e2e.ti.com/.../LMK05318BRGZT_5F00_GPS_5F00_1HZ_5F00_NEO_2D00_M8N_5F00_XO12MHZ_5F00_2p5PPS_5F00_50MHZ.tcs 此处

导出 EEPROM 序列 并  写入 LMK05318B,然后将   PDN 引脚拉至低电平。

我成功生成125 MHz / 100MHz / 50MHz 输出,但我无法获得 DPLL 锁定(我认为该芯片处于自由运行状态)。

当 我读 寄存器时 ,R411 PRIREF 有效,但 R14 LOFL, LOPL 高, DPLL 未锁定。 我尝试过  软复位芯片(wr R12然后清除)  然后等待分钟。

如果您需要更多信息、请告诉我。

您能帮助我们理解为什么不会锁定、可以采取什么措施来解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    您的 XO 的 ppm 精度是多少?

    我将在星期一检查您的配置、看看我是否也面临类似的问题。 根据您的解释、我还没有在您的步骤中看到错误。

    您是否还可以使用这些寄存器设置将 STATUS0和 STATUS1连接到示波器、然后共享您看到的内容?

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jennifer

    感谢您的回复。

    My XO 是 ECS-TXO-2520MV-120-AY-TR。 即2.5ppm 和12MHz。

    我更改 STATUS0和 STATUS1设置如您所说,然后 写入 LMK05318B。  

    我看到  STATUS0 为高电平而 STATUS1  为低电平。

    此致

    蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    STATUS0和 STATUS1设置 I shared 不是逻辑高电平/低电平信号、它们是代表 PRIREF (DPLL R 分频器)和 VCO 输出反馈(DPLL FB 分频器)的波形。

    您能分享这两个寄存器的示波器屏幕截图吗?  

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jennifer

    STATUS0 始终为高电平,STATUS1  为低电平。

    我犯了一个错误:当 我读取 寄存器 R411: 0x8 ,我认为 PRIREF 是有效的,但它意味着 SECREF 有效. 所以 PRIREF 无效  

    我收到此帖子 主题 这与我的问题类似。

    I 读取寄存器 R13、R14和 R411以获得以下信息:

    R13:0x08
    R14:0xC0
    R411:0x08

    您能再次检查我的 TCS 文件吗:.e2e.ti.com/.../LMK05318BRGZT_5F00_GPS_5F00_1HZ_5F00_NEO_2D00_M8N_5F00_XO12MHZ_5F00_2p5PPS_5F00_50MHZ_5F00_1024.tcs

    此致

    蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    我明天能够提供更新、10月25日、

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TINA、

    很抱歉耽误了时间、今天我没有来得及测试配置;明天我会处理。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jennifer

    我正在等待你的 updata .

    这对我的项目来说是一个大问题、我必须解决它。

     请,帮助我。

    此致

    蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    在我的工作台上设置1PPS 时遇到了问题。 同时、您可以使用此配置进行测试吗? 确保在加载设置后执行软复位。

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_XO_3D00_12-MHz_5F00_REF_3D00_1PPS.tcs

    请告诉我是否设置了这些信号:PRIREF_VALSTAT、LOPL_DPLL、LOFL_DPLL。 清零 LOPL_DPLL 可能需要几分钟到一小时的时间。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jennifer

    我  非常 感谢 你的答复。

    我使用您的 TCS 设置。  PRIREF_VALSTAT 为 0 ; LOPL_DPLL、LOFL_DPLL 为1。

    为什么1pps 无法验证?

    我做了一个测试.  我使用信号发生器为 PRIREF。生成1MHz clk

    几分钟后, PRIREF_VALSTAT 为1; LOFL_DPLL 为0;LOPL_DPLL 仍然为1。

    我认为这种情况是正常的。  LOPL_DPLL 需要时间来清除。

    此致

    蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    您能否分享1 PPS PRIREF 输入的示波器屏幕截图?

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jennifer

    很抱歉耽误你的时间。

    此致

    蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    1PPS 脉冲处于高电平的宽度(以秒为单位)是多少?

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jennifer

    占空比为10%。

    此致

    蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jennifer

    你还有其他建议吗?

    1PPS 是否有问题

    此致

    蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jennifer

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    你还有其他建议吗?

    此致

    蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    很抱歉耽误你的时间! 我仍然无法设置我的工作台来对您的脚本进行更多测试。  您能尝试以下操作吗:

    1. 向 PRIREF 引脚查询 PPS 为1PPS 的 PRIREFVAL_STAT 信号。 我想看看它是否在任何点被设置。
    2. 是否可以增加1PPS 的脉冲宽度(尝试50%)?  我想确保这不是问题。  

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jennifer

    好的,我将尝试控制 脉冲宽度的1-PPS。  

    如果有任何新发现,我会让你知道。

    此致

    蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jennifer

    1-PPS 的50%脉冲宽度不起作用。

    PRIREF_VALSTAT  始终为 0。

      ,当我关闭1pps 相位检测器时、。PRIREF_VALSTAT 可以为1 μ s

    我已经测试了 PPS,PPS 的相移仅为几十 ns。

    你还有其他建议吗?

    此致

    蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TINA、

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,Kadeem

    感恩节祝福你,你的团队和你的 家人.

    此致

    蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jennifer

    我将,脉冲宽度设置为50%μ s  、但我不知道 这是否是不锁定的原因。

     我 。仅在关闭窗口检测器 或1pps 相位检测器时尝试了1MHz/20Hz/1Hz,DPLL 可被锁定。

    差异是在时间方面。 1Hz 需要几个小时。

    这种锁定是否有效? 输出时钟是否锁定1PPS?  

    此致

    蒂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    另一个想法是 XO 源。 我们已经看到具有高漂移的 XO 输入在锁定时存在问题。 我不关心12 MHz 频率和2.5ppm 精度、但可能是它具有高漂移。 您能够捕获您的 XO 的连接图吗? 您是否能够使用干净信号发生器(可能具有内部 OCXO)等不同源进行测试?

    此致、

    珍妮弗