This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04816:不具有 LVCMOS 或 LVDS 输出选择的 IBIS 模型

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1299392/lmk04816-ibis-model-without-lvcmos-or-lvds-output-selection

器件型号:LMK04816

您好!

工程师正在进行 LMK04816BISQE/NOPB SI 仿真、无法找到将引脚39和40 OSCOUT10设置为 LVDS 或 LVCMOS 的选择。

IBIS 模型选择器仅显示 LVPECL。 您可以帮助纠正此问题吗?

Rgds、
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    看起来模型选择器中有些选项由于某种原因而缺失、我进行了快速编辑、现在可以选择 LVDS 和 LVCMOS 模型。 请告诉我附加的文件是否有效。  

    此致、  

    康纳  

    e2e.ti.com/.../lmk04816.ibs