This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:未锁相至25MHz 输入基准。

Guru**** 2688495 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1286512/lmk05028-not-phase-locked-to-25mhz-input-reference

器件型号:LMK05028

您好!  

我有一个使用 LMK05028的设计。 我正在尝试在2个环路中使用它;REF、APLL 模式。  

我在25MHz 的 IN0上有一个 LVDS 输入、在48MHz 上有一个 XO。 我将使用 PLL1和2分别输出100MHz 和312.5MHz。  

当我启用频率检测阈值时、无论有效 PPM 设置如何、PLL 都会卡在保持模式。   

如果我在验证状态期间禁用频率检测、PLL 会报告频率已锁定、但从未显示为锁相。  

当我探测输入和输出时、我可以看到相位之间没有相关性。

附件为 TCS 文件。 请告诉我是在设置中缺失了什么内容、还是可以通过某种方法调试设置。  

谢谢。

本·希尔特  

 e2e.ti.com/.../LMK05028_5F00_25MHZ_5F00_IN0.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    您可以尝试使用该文件吗?

    e2e.ti.com/.../LMK05028_5F00_25MHZ_5F00_IN0_5F00_oct302023.tcs

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!  

    感谢您的答复。 我曾尝试使用您发送的 TCS 文件、但根据状态寄存器、PLL 仍处于保持状态。 基准输入似乎仍未通过验证阶段。 我尝试了几种不同的频率检测阈值设置、但未发生任何变化。 对于如何进一步调试此器件、您有什么建议吗?  

    谢谢。

    本·希尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您能否共享输入的原理图片段? 我想了解您用于 LVDS 的终端。 您是否为 INx 引脚的100欧姆内部终端设置了寄存器设置?

    还请提供在 INx 引脚上进行探测时的波形示波器屏幕截图。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!  

    这是原理图片段。 它是输入端的交流耦合 LVDS。  

    我将内部端接设置为 AC-DIFF (内部100R)、并连接了输入时钟示波器捕获。  

    器件的差分输入。

    当我在 PLL 的输入侧探测单端线路时、可以看到直流偏置点设置为大约1.6V。  

    谢谢。

    本·希尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我使用与您类似的设置进行了测试:25 MHz LVDS 信号(VOD = 400mV)-->交流耦合电容--> LMK05028的 IN0使用 int。 100欧姆终端。

    使用您的原始配置、我无法锁相。

    使用2023年10月30日的配置、我可以锁定。

    这意味着、这不是核心 DPLL 配置问题、而是基准验证问题、正如您所假设的那样。

    下一步是确定未通过的验证设置。 请逐个禁用每个验证设置、并在每次禁用时检查状态。 例如、禁用频率检测阈值、然后选中状态。 参考是否有效? DPLL 会锁定吗? 如果是、那么这个是有问题的阈值。 如果没有、继续禁用下一个、例如时钟丢失。。。等等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!  

    感谢您的参与。 获得评估板并摆弄一些东西后、我们就能够锁定 PLL。 查看路径后发现 PLL 的输入时钟实际上源自扩频源、这导致验证阶段失败并最终阻止 PLL 正确锁定。 在更改输入后、我们现在将使其锁定在系统中。 再次感谢您的时间和支持。