This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:Dr

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1300308/bq32002-dr

器件型号:BQ32002

我是来自组件工程团队的 Mohamed Samsudeen。

请提供 MPN (BQ32002DR)的一些详细信息

特定 CMTI 规格。

请更新。 我高度重视这项工作。

 

频率容限

振荡启动时间

电源扣除电压

电流消耗

时钟电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohamed,

    请参阅以下数据表:
    频率容差: -63ppm 至+126ppm 可校准调节、 ±35预校准精度

    振荡启动时间: 在器件从备用电源切换到主电源后、最多可在1秒内进行更新

    电源扣除电压:不能完全确定您在这里问的是什么。 此器件的 VCC 标称值为3.3V、 容差为±0.3V。 下表给出了备用电源参数:

     \

    电流消耗:典型值65uA、最大值200uA。

    时钟电压:IRQ 引脚可配置为1Hz 或512Hz 输出。 在这种情况下、输出高电压为 Vcc。
    谢谢。

    卡德姆