This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:低温下的 LMX2592EVM

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1298546/lmx2592evm-lmx2592evm-at-cold-temperatures

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2592

你(们)好!  

我希望在低温下对 LMX2592进行一些相位噪声分析。 评估板是否可以在不影响性能的情况下置于低温(-20°C 或-40°C) ?如果是、将其保持在特定低温下安全多长时间?

有没有想法、为什么基于 LMX2592合成器的 TX 板的相位噪声在低温下会降低? 在低温条件下、环路滤波器带宽或相位裕度是否会重新调谐?

谢谢、

AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin、您好!

    该 EVM 能够支持-40C 至85C 的工作温度。

    VCO 和 PLL 性能肯定会随温度而变化。

    在低温条件下、Kvco 会变小、因此、在低温条件下、环路带宽会变小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    谢谢。 我设法将评估板带到了-40°C、并了解了相位噪声。 它肯定会在高于-20C 时降低。 然而、当它在-40C 时降级、我将寄存器重新载入 GUI、并且重新测量相位噪声。 又回到了正常的室温条件下。 是否有办法根据温度校准 VCO? 测试步骤是什么?

    谢谢、

    AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AA 代表:  
    诺埃尔目前不在办公室,将不回来,直到下周。 我会尽我的最大能力来支持你。
    您知道器件是否已锁定? 您可以通过 LD...确认这一点。  通过 VCO 校准、您可能会再次锁定、从而获得所需的性能。

    此致、  

    维森特