This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828如何通过路径模式从 SYNC 引脚控制 SDCLKoutY 引脚

Guru**** 2513035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1300299/lmk04828-lmk04828-how-to-control-sdclkouty-pin-from-sync-pin-like-through-path-mode

器件型号:LMK04828

与直通路径模式一样、我希望从 SYNC 引脚控制 SDCLKoutY 引脚。

我尝试按如下所示设置寄存器并切换了 SYNC 引脚、但无法控制输出。

您会告诉我如何访问寄存器吗?

---------------- 注册表:-------------------------------------------------------

  SYSREF_CLKin0_MUX:0b  

  SYSREF_MUX:00b

  SYNC_EN:1b

  SYNC_MODE:01b

  CLKin0_OUT_MUX:11b

 SDCLKoutY_MUX :1b

  SDCLKoutY_PD :0b

  ADLY_EN:0b

 SYSREF_GBL_PD :0b

 SYSREF_PD:0b

 SYNC_DISSYSREF:1b

 SYNC_DIS (X):0b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否能够发送整个寄存器配置? 如果您使用的是 TICS Pro、则可以导出.tcs 文件、这将使在最后对这个问题进行调试变得更容易。  

    此致、  

    康纳