This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:默认.TCS 文件

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216A, LMK05028, LMK5C33216, LMK5B33216, LMK05318B, LMK5C33216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1289384/lmk05028evm-default-tcs-file

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028LMK5C33216LMK5B33216LMK05318B、LMK5C33216A、 LMK5C33216EVM

你好  

我购买了 LMK05028 EVM。 我有几个问题  

1) 1)您知道我可以在哪里找到 加载到 EEPROM 中的初始.tcs 文件吗?   

我想对其进行修改并 使用 能够提供最大5 MHz 而不是25MHz 的发生器进行测试(EVM 快速入门、snau223)。

2) 2)对于 LMK05028 EVM、我会将 PPS 连接到 IN0 (1Hz)、我希望有以下输出:

- LVDS 中的 PPS (输出0)、  

- 38、4 MHz 与输入  PPS 同步、且与 PPS out0相位对齐、

您是否具有 用于测试的.tcs 文件?

谢谢!

此致、此致

帕特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    在页面顶部 TICS Pro 的工具栏中、有一个"Default Configurations"按钮。 这是用于 EEPROM 的配置。 您可以在以下网址下载最新的 TICS Pro 软件: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW#downloads

    在"Main:Start Page"中、您可以修改输入、还可以 选择 PLLx 来生成所需的输出。

    数据表中的第9.3.10节介绍了在输出之间同步的设置: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk05028.pdf?ts = 1699391522316&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    "输出"页面包含用于启用相位同步的这些位。

    我没有.TCS 文件。 请尝试创建配置、如果您有其他问题、请告诉我。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riley:

    感谢您的回答和帮助。 我首先在30 MHz 进行测试、我创建了.tcs 文件(Test_PPS_Tcs 30MHz)。

    我已经对其进行了测试、其中 GPS 模块(UBLOX M8T)已连接到 GPS 天线以用于 PPS_IN。

    • IN0_N 连接至 GND。
    • IN0_P 更改为 PPS_IN (黄色)
    • OUT0_P 至 PPS_OUT (绿色)
    • OUT1_P 至38、MHz (橙色)

     

    使用中的 PPS 的 I TRIG、输出会出现漂移。 它似乎没有锁定。

    D12/D13开启(DPLL1/2未锁定)、D8/D9开启(DPLL1/2保持激活)。

    我的问题是

    • 我们是否可以连接 PPS 3V3而不是1V8 (IN0_P)? 该限值似乎是2V。
    • PPS_OUT (OUT0_P)可以配置长度(激活的长度)
    • 根据 TCS 文件、您知道为什么它没有锁定(输出漂移)、LED 亮起吗?

     

    我也将 Test_PPS_EEPROM.TCS 放入了30MHz、无锁定。

     

    请查看随附的 TICS Pro 配置文件以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_PPS_5F00_30MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice、

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    与团队进一步讨论后、我们不建议将 LMK05028用于1PPS 输入、因为 DPLL 锁定存在问题。 LMK5B33216 (用于以太网时钟)或 LMK5C33216 (用于无线应用)是可以处理1PPS 的较新技术、应改用它。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好

    感谢您的回答。

    对于 LMK5B33216 (用于以太网时钟)或 LMK5C33216、  1-PPS 似乎无法采用 ZDM。 "你怎么知道的?

    1) 1)您是否有一个元件可以具有1PPS 输入和输出且具有确定的相位( 输入和输出之间的相位 已知)?

    其他问题。

    2) 2)我们可以连接 PPS 3V3而不是1V8 (IN0_P)吗?

    3) 3) PPS_OUT (OUT0_P)我们可以配置长度吗?

    谢谢!

    此致、

    帕特里斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    备注:对于 ZDM,我可以生成循环为50%的输入 PPS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    • 我们最近进行了更多的1PPS 和 ZDM 测试、我们能够获得锁相的配置。 然而,也存在着意外情况。
    • 您的应用是要求 DPLL 锁定到高于1PPS 还是仅一个?
      • 如果输入超过1 PPS、则可能会出现问题。 如果一个输入丢失、当 DPLL 试图切换到下一个输入时、由于存在宽带宽和慢速锁定、可能需要几个小时才能重新锁定、从而导致 DPLL 关断。 因此、我们不建议将1 PPS + ZDM 用于多个1 PPS 输入。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好

    感谢您的回答。  这似乎是可以的。

    我的配置将是:

    一个输入:PPS 将连接到 一个输入 IN0_P (每秒脉冲数,CMOS 1V8或3V3待定)。  

    - IN0_N、IN1_P、IN1_N 不会连接。  

    2个输出:1个 PPS 输出(LVDS)和1个38、4 MHz (CMOS)

    LMK5B33216和 LMK5C33216之间的区别是什么?

    我只能看到 RMS 抖动的差异。 有引脚兼容。

    您认为其中一个组件的输出相位噪声会更好吗?

    谢谢!

    此致、

    帕特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    LMK5B/5C 是对 LMK05318B 的改进、具有更好的性能。

    5B 和5C 的区别在于 APLL3上压控体声波振荡器(VCBO)的频率。 借助 BAW 技术、我们能够为 APLL3输出实现出色的抖动性能。

    5B 的 VCBO 以2500 MHz 为中心、以获得100 MHz、156.25 MHz、312.5 MHz 等频率。

    5C 的 VCBO 以2457.6 MHz 为中心、以获得122.88 MHz、245.76 MHz、491.52 MHz 等频率。

    我们建议根据您的应用选择5B 或5C:5B 用于有线通信、而5C 用于无线通信。 由于您要生成38.4 MHz、因此我建议选择 LMK5C33216。

    每个器件都有两个附加的 APLL、其中包含用于额外频域的 LC-VCO;它们也提供良好的抖动性能、但性能不如 VCBO。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer、您好!

    我们将执行 LMK5C33216评估。

    谢谢!

    此致、

    帕特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    • 您能否详细说明终端设备/工程用例以及体积?
    • 此外、您对此项目的时间轴是多少? 我们将发布 LMK5C33216 (称为 LMK5C33216A)的改进版。 它尚未在 TI.com 上发布、但应该是本月。 我只是想确保您获得所订购的最新器件/EVM。
    • 或者、您也可以获取 LMK5C33216EVM 并将其替换为 LMK5C33216A 器件。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我们昨天已订购了 LMK5C33216EVM (TI.com)。

    测试后、我会将时钟同步器集成到一个板中。 我应该在1月底完成电路板原理图。

    我想我们会要求将 LMK5C33216EVM 替换为 LMK5C33216A 器件。

    感谢您的帮助、

    此致、

    帕特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    很好理解、感谢您分享时间安排。 如果有进一步的问题、请为 LMK5C33216创建单独的主题。

    此致、

    珍妮弗