This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:规格检查

Guru**** 2874150 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002, BQ4802Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1300542/bq32000-spec-check

器件型号:BQ32000
主题中讨论的其他器件: BQ32002BQ4802Y
您好
BQ32000DR SOIC-8的更多信息、请确认 TI 的原始制造商目前推荐采用哪一款具有类似规格的产品、以及是否有新产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    BQ32000和 BQ32002是最新的8引脚 SOIC  RTC 产品。 BQ32002没有涓流充电器、但具有较低的典型电源电流(65uA、而100uA)。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kadeem

    客户精度要求< 20ppm 是否有合适的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

     BQ3200x 器件在其整个使用寿命期间的预校准精度为+/-35ppm (典型值)。 此精度部分取决于所用 XTAL 的精度:

    该器件提供-63ppm 至+126ppm 之间的可编程校准。 校准过程在以下主题中详细介绍: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703635/bq32002-bq32002-improper-time。校准可以满足<20ppm 的要求。

    BQ4802Y 等其他器件在室温下规定了1年的典型老化值、其典型值为1ppm:

    谢谢。

    卡德姆