This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:时钟与放大器;计时论坛

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1300971/cdce913-q1-clock-timing-forum

器件型号:CDCE913-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE913LMK3H0102

御社でOTPを書き込んだ商品を納品させていただいているのですが、誤ったOTPが書き込まれた状態で商品が納品される可能性はありますか?
また、危険がない場合はその理由も教えてください。
また、OTP書き込み品と標準品は部品表面の刻印で区別できますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoru-San,

    这与 CDCE913还是 LMK3H0102有关? CDCE913是一种 EEPROM 器件、EELOCK 位设置为"1"以区分 EEPROM 已锁定。 顶部标记不会有所不同、除非这是特定客户的版本、

    相反、LMK3H0102具有由 TI 编程的 OTP、  总是 已编程且不可写。

    谢谢。

    卡德姆