This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:总功率损耗指示器

Guru**** 2608835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1300715/bq32000-total-power-loss-indicator

器件型号:BQ32000

大家好、

是否有指标表明芯片出现了整体功率损耗的情况? 即、如果 BQ32000松动了 Vcc 和 Vback、本地寄存器中是否有任何位发生翻转、或者是否有任何方式来判断时钟是否超时?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    在总功率损耗(Vcc 和 Vback 都丢失)后、所有寄存器都将设置为默认值。 如果您更改 CAL_CFG1、TCH 或 CAL_CFG2寄存器中的任何位、则可以将编程值与初始启动值进行比较、看看是否有任何差异。 另一个选择是检查 振荡器失效(OF)位、因为默认值为1、但通常在启动时由用户清零。  

    此致、  

    康纳