This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:HCSL 输出的共模电压

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1302140/cdce6214-q1-common-mode-voltage-of-hcsl-output

器件型号:CDCE6214-Q1

团队、您好!  

我的客户希望我们指定 HCSL 输出的共模电压。  

CDCE6214-Q1数据表仅具有过零 电压而不是共模电压。  

 它可以用作共模电压吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth:

    根据 PCIe 规范、LP-HCSL 通常根据最小和最大摆幅以及单端交叉电压(代替共模电压)进行定义。 该单端交叉点电压介于250mV 和550mV 之间。

    谢谢。

    卡德姆