This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:可以下拉 OUT 引脚吗?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1301778/ne555-can-i-pull-down-the-out-pin

器件型号:NE555

大家好!

OUT 引脚由 RL 电阻上拉。

是否可以下拉 OUT 引脚并使用 NE555?

如果您能告诉我、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke 您好、  

    RL 可以连接到正电源轨或接地。 该电阻器不是运行所必需的。  

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    为了加入 Chris 的响应、OUT 引脚可灌入和拉取电流;如下所示 EC 表部分中所述:

    请注意、指定输出电压用于正电流和负电流。

    上面原理图中的 RL 仅表示负载电阻、不需要实现高输出电压(与集电极开路输出的情况类似)。  

    希望这对您有所帮助。
    迈克