This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:输出频率

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04616, LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1301277/lmk04832-output-frequency

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: LMK04616LMK04610

你好  

 如数据表中所示、VCO0和 VCO1的频率范围、clk 输出的分频器值高达1023、 我似乎无法获得低于3M?的频率 如何获得2M 频率、  同时还需要200m 和100m。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用 LMK04832的选项有限:

    • 使用频率较低的外部 VCO 或 VCXO
    • 对2MHz 信号使用外部分压器
    • 使用一个频率较低的外部时钟源并在分配模式下运行 LMK04832

    LMK04610或 LMK04616等其他器件具有更宽的分压器范围、它们可能更适合此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 如果我使用 LMK04832的内部集成 VCO、就无法获得2M。 但如果不使用 VCO、仅使用 LMK04832作为分频器、通过输入200m 的 OSC、可获得2M、200m 和100m 的输出频率。 如果我这样做,我是否需要调整电路设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在仅分频器分配模式用例中、您必须确保将200MHz 输入源传送到 CLKin1 (可以直接访问时钟分配路径)。 其余的配置更改通常完全可以在 LMK04832上的寄存器设置中进行处理。 唯一的其他例外情况是、您在启动时依赖 OSCout 来实现寄存器编程(例如、如果 OSCout 是初始配置 LMK04832的 FPGA 的辅助控制时钟)。 如果您依赖 OSCin -> OSCout 缓冲作为启动时钟、则这将不再可行:分配时钟必须进入 CLKin1、通过 OSCin 无法到达时钟分配路径、并且在编程后除 OSCin -> OSCout 缓冲外、所有输出都不会处于活动状态。 如果要替换使用的 OSCout 时钟、您需要在基准输入上使用缓冲器、或在启动时使用备用时钟源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、似乎使用外部 VCO 是一个更好的选择