This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:频率扫描时间问题

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1302023/lmx2595-frequency-sweep-time-question

器件型号:LMX2595

你好。

我们希望使用0.5MHz Step 中的 LMX2595将12.17GHz 控制到12.235GHz 范围。 (控制模式或斜坡模式)
(例如:1:12.170GHz -> 2:12.1705GHz、3:12.171GHz ...)

我能知道使用0.5MHz 步进进行控制所花费的时间吗?
(我想知道步进之间的控制时间是否在10us 以内。)

使用的 MCU 为 FPGA (XC7K70T-1FBG484I)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您可以使用具有100kHz RampClk 的手动斜坡模式、输出频率将每10us 改变一次。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jaehoon,  

    由于仪器的原因、我只能绘制1MHz 阶跃图。 但在10us 以下。 因此、10us 下的0.5MHz 步骤应该不会出现问题。  

    此致、  

    维森滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的输入频率是48MHz、而不是100MHz。
    还是可以在10us 内更改频率、情况不一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jaehoon,  
    是的、这应该不是问题-步长应该在10us 以内。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我还有其他问题。

    是否可以根据特定信号(外部信号)以0.5MHz 阶跃在10us 内控制 PLL 频率? (例如、每次控制0.5MHz 步进时、信号都来自外部、并且必须更改 PLL 频率以与信号匹配。 更改时间在10us 内。)

    此致、

    金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  
    LMX2595可通过 SPI 进行控制-因此来自 MCU 的外部信号可以将 VCO 频率编程为不同的值、但 LMX2595本身没有通过更改 OSCIN 等方式进行控制的本机方法、并且假设我正确理解了您的问题、则期望 VCO 频率自动变化。  

    此致、  

    维森特