This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:如何设置 VCO 频率?

Guru**** 2853830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1302267/cd4046b-how-to-set-vco-frequency

如何将 VCO 频率设置为400Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:  

    VCO 中心频率是 R1、C1和 VDD 的函数、如下图所示:

    本文档的第3.3节提供了选择用于设置 VCO 频率的元件的基本设计流程:  以 www.ti.com/.../scha002a.pdf 为例、使用图9 (a)时、当 R1 = 1M Ω、VDD = 5V 且 C1 = 2nF 时、VCO 中心频率接近400Hz。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    您使用了哪个方程来获得 R 和 C 分量的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:  

    我只用图9 (a)找出 R1 = 1M 欧姆、Vdd = 5V 曲线与 Y 轴400Hz 之间的交点。 x 轴显示 C1应约为1nF 或2nF。 根据您的电源电压和 R1的值、您可以遵循不同的曲线。  我上次回复中链接的文档中的表4描述了设计过程 、并且给出了一些用于计算最小和最大 VCO 频率的公式。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 非常感谢。 节日快乐