This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:使 TPL5110难以使用不同的输入源(电池与电源等)启动

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1300047/tpl5110-difficulty-getting-tpl5110-to-start-up-with-different-input-sources-battery-vs-power-supply-etc

器件型号:TPL5110

您的其中一款 IC 有一些问题:TPL5110DDCR、我希望您能提供帮助。  

无论如何,我们的问题如下:

·通过我们的板载电池(LiFePO4)供电时、效果非常好。 它将触发 MCU、我调用 DONE 引脚、该引脚会在正确的时间内进入休眠状态。
·当我们通过直流电源为其供电时、它根本无法工作。 具体来说、它最终处于一种奇怪的模式、消耗约200uA、但实际上什么都不做、MCU 或任何东西都没有电源。 有时、我们的模拟电源会工作。
·如果我使用板载电池供电、但串联了一个电流表(以便我可以测量电流负载)、我遇到了同样的问题、200uA 的功耗、但 MCU 或任何东西没有通电。 如果需要、我可以发送电流表数据。 它与工作设置完全相同、只是串联了功率分析器套件 II!

这似乎是 VIN 上某种阻抗增加的原因、但我们不一定能隔离原因。 我不能想象为什么会这样!


我们很容易被这个问题所迷惑。 我们的工程师之前在 e2e 论坛中提出过要求、但解决方案无法正常使用。 我想知道您能否快速查看我们的规格、看看是否有任何可能对该问题负责的东西。

他的问题: e2e.ti.com/.../4817249


这是原理图相关部分的图片。

我们很容易被绊跌。 TP5110是否对输入电压和输入电阻/阻抗非常敏感? 求助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    只是为了确认一下、您是否将外部电源连接到 J11的引脚3? 此外、当您提到 MCU 未获得功率时、 您是否在讨论 VSYS 网络?  

    由于电源电流约为200uA、TPL5110似乎出于某种原因卡在启动状态。 我不确定为什么会发生这种情况、除非 VDD 引脚上的电压 降至1.8V 以下或初始电阻测量存在一些问题。 我可能想到的另一种可能性是低频噪声可能会通过、并且它无法被100nF 电容器正确滤除。 将电流表与电池串联后、仍然存在问题、因此这种情况似乎不太可能发生。  

    是否可以 在上电期间使用示波器来测量 TPL5110的 VDD 引脚? 我很好奇、当您使用电池与外部电源时、VDD 的上升时间有何显著差异。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Connor,谢谢你的跟进! 我想我们已经解决了。 它肯定是由电线引入的噪音、无论是进入电流表还是外部电源。 我们可以通过增加一个更大的电容(10uF)来解决这个问题、此后效果很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    太好了、我很高兴听到它修复了您的问题。 我将继续、关闭此主题、如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳