您的其中一款 IC 有一些问题:TPL5110DDCR、我希望您能提供帮助。
无论如何,我们的问题如下:
·通过我们的板载电池(LiFePO4)供电时、效果非常好。 它将触发 MCU、我调用 DONE 引脚、该引脚会在正确的时间内进入休眠状态。
·当我们通过直流电源为其供电时、它根本无法工作。 具体来说、它最终处于一种奇怪的模式、消耗约200uA、但实际上什么都不做、MCU 或任何东西都没有电源。 有时、我们的模拟电源会工作。
·如果我使用板载电池供电、但串联了一个电流表(以便我可以测量电流负载)、我遇到了同样的问题、200uA 的功耗、但 MCU 或任何东西没有通电。 如果需要、我可以发送电流表数据。 它与工作设置完全相同、只是串联了功率分析器套件 II!
这似乎是 VIN 上某种阻抗增加的原因、但我们不一定能隔离原因。 我不能想象为什么会这样!
我们很容易被这个问题所迷惑。 我们的工程师之前在 e2e 论坛中提出过要求、但解决方案无法正常使用。 我想知道您能否快速查看我们的规格、看看是否有任何可能对该问题负责的东西。
他的问题: e2e.ti.com/.../4817249
这是原理图相关部分的图片。 
我们很容易被绊跌。 TP5110是否对输入电压和输入电阻/阻抗非常敏感? 求助!