This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:关于 OTP 写入产品

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, LMK3H0102, CDCE913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1300970/cdce913-q1-about-otp-writing-products

器件型号:CDCE913-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE913、 LMK3H0102、

我收到了一份带有 OTP 的产品的交货通知、但是有没有因 OTP 写入错误而交货的产品存在任何风险?
另外、如果没有风险、请告诉我原因。
另外、是否可以通过检查器件表面的标记来区分 OTP 书面产品和标准产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoru-San,

    这与 CDCE913还是 LMK3H0102有关? CDCE913是一种 EEPROM 器件、EELOCK 位设置为"1"以区分 EEPROM 已锁定。 顶部标记不会有所不同、除非这是特定客户的版本、

    相反、LMK3H0102具有由 TI 编程的 OTP、  总是  已编程且不可写。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mr. Gadeem
    感谢您的答复。

    此问题与 TI 公司的专有设置随附的器件(CDCE913QE1PWRQ1)有关、该器件已写入 TI TI 工厂的 EEPROM。

    贵公司是否有任何风险、即在 EEPROM 中写入错误设置时、将产品发运给我们?

    此外,如果你的答案是没有这种风险,你能否告诉我为什么没有这种风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoru-San,

    当我们对 EEPROM 器件进行编程时、需要在编程后执行回读步骤、以确保 EEPROM 内容与编程值匹配。

    如果回读测试未通过、则会对该器件进行筛选并且未发货。 这将最大程度地降低风险。 可能会出现问题的唯一方法是、写入器件的设置一开始不正确、或者 EEPROM 位非常勉强。 筛选是为了筛选没有足够裕度的位。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mr. Gadeem
    感谢您的答复。
    您能否更详细地说明您的答案中"当 EEPROM 位数非常小时"的意思是什么情况?
    例如、如果写入 EEPROM 的数量非常小、会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoru-San,

    每次对 EEPROM 进行编程时、都会写入整个 EEPROM 内容。 我相信您指的是我的少量内容。 EEPROM 的一个部分可能会变弱、因为充电没有得到正确保持。  通过回读测试、我们可以知道该位是否未正确保持充电、因为该位在回读时将与预期值不匹配。 如果是这种情况、将会筛选出该器件。

    否则、EEPROM/寄存器内容不正确的唯一风险是编程的配置本身不正确。
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mr. Gadeem
    感谢您的答复。

    我有一个关于在 TI 工厂按照我们自己的设置发货的某个器件(CDCE913QE1PWRQ1)的问题。该器件会雕刻在器件表面、以便与标准产品区分开来吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoru-San,

    如果不是今天晚些时候、我将检查这一点并在明天(PST)提供更新。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoru-San,

    CDCE913器件的自定义 EEPROM 引脚之间的顶部标记有所不同。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mr. Kadeem
    感谢您的答复。

    请告诉我标准产品 CDCE913-Q1和专用的 EEPROM 写入产品 CDCE913QE1PWRQ1的器件表面上印刷的是什么。
    我想看看能否通过观察器件表面看到印刷效果的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoru-San,

    CDCE913-Q1在封装上标有 CE913Q、我会找到专用版本的标记、并告知您相关信息。 预计最迟在星期五(PST)之前得到回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoru-San,

    定制器件的顶部标记是913QE1。

    谢谢。

    卡德姆