This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:什么是 CDCE6214's 模版设计页面中列出的 A1、A2、A3和 A4

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1301809/cdce6214-what-are-a1-a2-a3-and-a4-listed-in-cdce6214-s-stencil-design-page

器件型号:CDCE6214

您好!

   CDCE6214的模板设计页面在其数据表中列出了 A1、A2、A3和 A4是什么? 是否可以将其删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    这些是锚引脚、可保持悬空、也可连接到 GND。 连接到 GND 可能会提高可靠性。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

       1. 在 PCB 板上这些插脚是否有必要或可选?

      CDCE6214是否适用于 PCIe3.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    在 PCB 上、锚引脚是可选的。 CDCE6214最高支持不带 SSC 的 PCIe 第5代或带 SSC 的 PCIe 第4代。

    谢谢。

    卡德姆