This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:如何减少低于5650 MHz 频率的三次谐波?

Guru**** 2599445 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1303437/lmx2820-how-to-reduce-the-third-harmonic-below-5650-mhz-frequency

器件型号:LMX2820

从数据表中可以看出、在低于5650 MHz 的频率下(使用分频器)的三次谐波为-10dBc。 我想询问有没有方法通过 LMX2820配置或外部元件连接来进一步减少三次谐波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    分压器的输出为方波、因此奇数谐波较高。 无法减少芯片内的谐波、我们需要处理外部滤波器。