This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:X 带 LFM 信号中的相位噪声

Guru**** 2599445 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1301878/lmx2492evm-phase-noise-in-x-band-lfm-signal

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2492

尊敬的 TI 团队:

我在为我们的应用使用 LMX2492EVM 硬件。 我们将此硬件用作 X 带 LFM 信号源。 我们将在混频器中将同一信号与一定的延迟混合。  根据原理、在过滤高频信号(X 带)后、混频器输出端将出现单音调信号。  我们将在中心获取单音调频率、并将100KHz 固定频率信号镜像到中心频率。 我们怀疑 LMX2492EVM 信号的相位噪声是导致此行为的原因。 请告知我们您对此进行的分析。 我将附加一些混音器输出的数字。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    为了测量信号的相位噪声、我们使用相位噪声分析仪或至少使用频谱分析仪。  从您的图中可以看出、我们对合成器的相位噪声一无所知。

    仅供参考、以下是默认 EVM 配置下的 EVM 相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

      我们已经完成了您提到的上述图表、但该图仅适用于 EVM 板。 在上一主题中、随附的第二个图是频谱分析仪图(附在下面)。  下图适用于我们将 EVM 用作信号合成器的系统。

    数据表中提到、相位噪声对于此 EVM 板不是很好。 您是否推荐其他具有相同功能和更低相位噪声的最新电路板?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我认为您的"频谱分析仪"具有分辨率来判断信号的相位噪声。

    无论如何、LMX2492只是一个 PLL、它会产生带内噪声、带外噪声将由 VCO 确定。  

    如果要改善相位噪声、还需要更高质量的 VCO。  

    参考时钟也会影响带内噪声、您还需要一个质量更好的参考时钟。 EVM 中使用的板载 XO 不是高质量的参考时钟。  

    您可以使用 PLL Sim (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 设计环路滤波器并对相位噪声进行仿真。