This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:关于 R42和 R41设置

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1302854/lmx2571-regarding-r42-and-r41-settings

器件型号:LMX2571

当设置 R42和 R1以更改 EXTVCO_CP_IDN 和 EXTVCO_CP_IUP2值时、

是否需要在 R42、R41之后写入 R0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的错误。

    设置 R42和 R1以更改 EXTVCO_CP_IDN 和 EXTVCO_CP_IUP2值时、

    设置 R42和 R41时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akamatsu-San:

    不需要、不需要通过外部 VCO 进行 VCO 校准、在这种情况下无需对 R0进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel San:

    感谢您的快速回复。

    我了解。