This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:PLL 滤波器配置

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1284715/lmk05318b-pll-filter-configuration

器件型号:LMK05318B

您好!

我们采用 LMK05318B 来生成/恢复锁定。

在 PLL1/PLL2模式(无 DPLL)下、使用连接到 XO 的高质量40MHz CMOS TCXO 生成时钟。

XO 直接馈送 PLL1、配置为在自由运行模式下运行、乘法因子62.5 => 40 * 62.4 = 2500MHz。 PLL1锁定。

在输出端、VCO1除以125以获得20MHz。

基本而言、一切都正常、PLL1保持锁定状态。 但在输出频率下为19.988、而不是20.000。

请注意、TCXO 基准非常精确、因此这不是错误的基准。

我怀疑 PLL1存在 VCO 滤波器引起的过大偏移。

我根本不是在配置它、内部电阻器/电容器会保留复位值。

是否有任何有关如何计算最佳 VCO 滤波器值的文档?

谢谢

安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    1. 您能否共享您的.tcs 文件?
    2. 如何测量19.988 MHz 时钟? 是通过示波器、频率计数器还是相位噪声分析器?
    3. 您是否还可以探测 TCXO 时钟以检查频率精度?

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用优质的频谱分析仪进行测量。 TCXO 几乎完美无缺。

    寄存器值的转储。

    0000:100B354202281521
    0008:0410C8001B00D000
    0010:001DFF0DD0010000
    0018:0000000001034000
    0020:4400000003000002
    0028:010001C201031100
    0030:504A000000181000
    0038:318077BF77B3773C
    0040:0000007C08000000
    0048:3A000000000F0001
    0050:000A000E105D001E
    0058:84820014000E105D
    0060:001E8482C401440F
    0068:1F050064003E8000
    0070:0000000300000000
    0078:0000008000000
    0080:0004000000770132
    0088:0900000302000101
    0090:0001C50D5C0D0001
    0098:0D29242601002600
    00A0:00000228212126C5
    00A8:000000000000
    00B0:000000000000
    00B8:0005080000002C00
    00C0:502B00001D0000
    00C8:1D00000015000015
    00D0:0014001600140016
    00D8:0F0000196E00030D
    00E0:470000196E00030D
    00E8:470A0A00C3500000
    00F0:C350000000000000
    00F8:002100222D000000
    0100:0001000102800000
    0108:0000C8A00C0A0214
    0110:0000000E0C0E0908
    0118:09070D0708080230
    0120:00EE02CA0901002C
    0128:070B0701001C2001
    0130:0100000010AAAAAA
    0138:AAAAFFFFFF03
    0140:000A00249F000098
    0148:96800064000A0000
    0150:0098960000000000
    0158:00000200000000B7
    0160:0000000000280036
    0168:000000001028
    0170:383600000000
    0178:0007070000000080
    0180:000000000004
    0188:3524A54240000040
    0190:000000000000
    0198:000000000000

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    请 以.txt 格式共享完整的寄存器读回(R0至 R411)、该格式与该格式匹配:

    R0 0x000010
    R1 0x00010B
    R2 0x000235
    ...
    R411 0x019B0C

    谢谢!

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我根据您的示例将寄存器值格式化。 但寄存器为8位宽、因此、例如 R411可能永远不会具有类似0x019B0C 的值。 我希望我没有误解格式。

    R0   0x000010
    R1   0x00000B
    R2   0x000035
    R3   0x000042
    R4   0x000002
    R5   0x000028
    R6   0x000015
    R7   0x000021
    R8   0x000004
    R9   0x000010
    R10   0x0000C8
    R11   0x000000
    R12   0x00001B
    R13   0x000000
    R14   0x0000D0
    R15   0x000000
    R16   0x000000
    R17   0x00001D
    R18   0x0000FF
    R19   0x00000D
    R20   0x0000D0
    R21   0x00001
    R22   0x000000
    R23   0x000000
    R24   0x000000
    R25   0x000000
    R26   0x000000
    R27   0x000000
    R28   0x000001
    R29   0x000003
    R30   0x000040
    R31   0x000000
    R32   0x000044
    R33   0x000000
    R34   0x000000
    R35   0x000000
    R36   0x000003
    R37   0x000000
    R38   0x000000
    R39   0x000002
    R40   0x000001
    R41   0x000000
    R42   0x000001
    R43   0x0000C2
    R44   0x000001
    R45   0x000003
    R46   0x000011
    R47   0x000000
    R48   0x000050
    R49   0x00004A
    R50   0x000000
    R51   0x000000
    R52   0x000000
    R53   0x000018
    R54   0x000010
    R55   0x000000
    R56   0x000031
    R57   0x000080
    R58   0x000077
    R59   0x0000BF
    R60   0x000077
    R61   0x0000B3
    R62   0x000077
    R63   0x00003C
    R64   0x000000
    R65   0x000000
    R66   0x000000
    R67   0x00007C
    R68   0x000008
    R69   0x000000
    R70   0x000000
    R71   0x000000
    R72   0x00003A
    R73   0x000000
    R74   0x000000
    R75   0x000000
    R76   0x000000
    R77   0x00000F
    R78   0x000000
    R79   0x000001
    R80   0x000000
    R81   0x00000A
    R82   0x000000
    R83   0x00000E
    R84   0x000010
    R85   0x00005D
    R86   0x000000
    R87   0x00001E
    R88   0x000084
    R89   0x000082
    R90   0x000000
    R91   0x000014
    R92   0x000000
    R93   0x00000E
    R94   0x000010
    R95   0x00005D
    R96   0x000000
    R97   0x00001E
    R98   0x000084
    R99   0x000082
    R100   0x0000C4
    R101   0x000001
    R102   0x000044
    R103   0x00000F
    R104   0x00001F
    R105   0x000005
    R106   0x000000
    R107   0x000064
    R108   0x000000
    R109   0x00003E
    R110   0x000080
    R111   0x000000
    R112   0x000000
    R113   0x000000
    R114   0x000000
    R115   0x000003
    R116   0x000000
    R117   0x000000
    R118   0x000000
    R119   0x000000
    R120   0x000000
    R121   0x000000
    R122   0x000000
    R123   0x000080
    R124   0x000000
    R125   0x000000
    R126   0x000000
    R127   0x000000
    R128   0x000000
    R129   0x000004
    R130   0x000000
    R131   0x000000
    R132   0x000000
    R133   0x000077
    R134   0x00001
    R135   0x000032
    R136   0x000009
    R137   0x000000
    R138   0x000000
    R139   0x000003
    R140   0x000002
    R141   0x000000
    R142   0x00001
    R143   0x00001
    R144   0x000000
    R145   0x00001
    R146   0x0000C5
    R147   0x00000D
    R148   0x00005C
    R149   0x00000D
    R150   0x000000
    R151   0x00001
    R152   0x00000D
    R153   0x000029
    R154   0x000024
    R155   0x000026
    R156   0x00001
    R157   0x000000
    R158   0x000026
    R159   0x000000
    R160   0x000000
    R161   0x000002
    R162   0x00006D
    R163   0x0000FF
    R164   0x000000
    R165   0x000000
    R166   0x000000
    R167   0x000000
    R168   0x000000
    R169   0x000000
    R170   0x000000
    R171   0x000000
    R172   0x000000
    R173   0x000000
    R174   0x000000
    R175   0x000000
    R176   0x000000
    R177   0x000000
    R178   0x000000
    R179   0x000000
    R180   0x000000
    R181   0x000000
    R182   0x000000
    R183   0x000000
    R184   0x000000
    R185   0x000005
    R186   0x000008
    R187   0x000000
    R188   0x000000
    R189   0x000000
    R190   0x00002C
    R191   0x000000
    R192   0x000050
    R193   0x00002B
    R194   0x00002B
    R195   0x000000
    R196   0x000000
    R197   0x00001D
    R198   0x000000
    R199   0x000000
    R200   0x00001D
    R201   0x000000
    R202   0x000000
    R203   0x000000
    R204   0x000015
    R205   0x000000
    R206   0x000000
    R207   0x000015
    R208   0x000000
    R209   0x000014
    R210   0x000000
    R211   0x000016
    R212   0x000000
    R213   0x000014
    R214   0x000000
    R215   0x000016
    R216   0x00000F
    R217   0x000000
    R218   0x000000
    R219 0x000019    
    R220   0x00006E
    R221   0x000000
    R222   0x000003
    R223   0x00000D
    R224   0x000047
    R225   0x000000
    R226   0x000000
    R227   0x000019
    R228   0x00006E
    R229   0x000000
    R230   0x000003
    R231   0x00000D
    R232   0x000047
    R233   0x00000A
    R234   0x00000A
    R235   0x000000
    R236   0x0000C3
    R237   0x000050
    R238   0x000000
    R239   0x000000
    R240   0x0000C3
    R241   0x000050
    R242   0x000000
    R243   0x000000
    R244   0x000000
    R245   0x000000
    R246   0x000000
    R247   0x000000
    R248   0x000000
    R249   0x000021
    R250   0x000000
    R251   0x000022
    R252   0x00002D
    R253   0x000000
    R254   0x000000
    R255   0x000000
    R256   0x000000
    R257   0x000001
    R258   0x000000
    R259   0x00001
    R260   0x000002
    R261   0x000080
    R262   0x000000
    R263   0x000000
    R264   0x000000
    R265   0x000000
    R266   0x0000C8
    R267   0x0000A0
    R268   0x00000C
    R269   0x00000A
    R270   0x000002
    R271   0x000014
    R272   0x000000
    R273   0x000000
    R274   0x000000
    R275   0x00000E
    R276   0x00000C
    R277   0x00000E
    R278   0x000009
    R279   0x000008
    R280   0x000009
    R281   0x000007
    R282   0x00000D
    R283   0x000007
    R284   0x000008
    R285   0x000008
    R286   0x000002
    R287   0x000030
    R288   0x000000
    R289   0x0000EE
    R290   0x000002
    R291   0x0000CA
    R292   0x000009
    R293   0x00001
    R294   0x000000
    R295   0x00002C
    R296   0x000007
    R297   0x00000B
    R298   0x000007
    R299   0x00001
    R300   0x000000
    R301   0x00001C
    R302   0x000020
    R303   0x000001
    R304   0x00001
    R305   0x000000
    R306   0x000000
    R307   0x000000
    R308   0x000010
    R309   0x0000AA
    R310   0x0000AA
    R311   0x0000AA
    R312   0x0000AA
    R313   0x0000AA
    R314   0x0000FF
    R315   0x0000FF
    R316   0x0000FF
    R317   0x0000FF
    R318   0x0000FF
    R319   0x000003
    R320   0x000000
    R321   0x00000A
    R322   0x000000
    R323   0x000024
    R324   0x00009F
    R325   0x000000
    R326   0x000000
    R327   0x000098
    R328   0x000096
    R329   0x000080
    R330   0x000000
    R331   0x000064
    R332   0x000000
    R333   0x00000A
    R334   0x000000
    R335   0x000000
    R336   0x000000
    R337   0x000098
    R338   0x000096
    R339   0x000000
    R340   0x000000
    R341   0x000000
    R342   0x000000
    R343   0x000000
    R344   0x000000
    R345   0x000000
    R346   0x000002
    R347   0x000000
    R348   0x000000
    R349   0x000000
    R350   0x000000
    R351   0x0000B7
    R352   0x000000
    R353   0x000000
    R354   0x000000
    R355   0x000000
    R356   0x000000
    R357   0x000028
    R358   0x000000
    R359   0x000036
    R360   0x000000
    R361   0x000000
    R362   0x000000
    R363   0x000000
    R364   0x000000
    R365   0x000000
    R366   0x000010
    R367   0x000028
    R368   0x000038
    R369   0x000036
    R370   0x000000
    R371   0x000000
    R372   0x000000
    R373   0x000000
    R374   0x000000
    R375   0x000000
    R376   0x000000
    R377   0x000007
    R378   0x000007
    R379   0x000000
    R380   0x000000
    R381   0x000000
    R382   0x000000
    R383   0x000080
    R384   0x000000
    R385   0x000000
    R386   0x000000
    R387   0x000000
    R388   0x000000
    R389   0x000000
    R390   0x000000
    R391   0x000004
    R392   0x000035
    R393   0x000024
    R394   0x0000A5
    R395   0x000042
    R396   0x000040
    R397   0x000000
    R398   0x000000
    R399   0x000040
    R400   0x000000
    R401   0x000000
    R402   0x000000
    R403   0x000000
    R404   0x000000
    R405   0x000000
    R406   0x000000
    R407   0x000000
    R408   0x000000
    R409   0x000000
    R410   0x000000
    R411   0x000000

    谢谢

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:  

    这种格式非常好、谢谢。 我发送的地址包括十六进制值中的地址和数据。

    我会检查一下、并在周五或周一与您联系。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我导入了您的寄存器转储、没有获得20 MHz 输出。

    您能否共享预定的频率计划? 您需要哪些所有频率? 我可以帮助创建新的寄存器配置。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jennifer:

    这很奇怪。

    我使用 TIC 仔细检查了频率相关寄存器、发现了相同的值。

    我们采用连接到 XO 输入的40MHz CMOS TCXO。

    在 PLL1上、FXO 乘以62.5可得到2500 fVCO1。

    然后在 PLL2 fPD2=2500 / 2 / 25 = 20时、fVCO2=(306 + 9/10)* 6138MHz。

    OUT0-禁用
    OUT1=
    OUT2= V52 CO1/50=LVDS 50MHz
    OUT3=
    OUT4=
    OUT5= VCCO2/5/120=CMOS 10.23MHz (+,+)
    OUT6= VCCO2/5/120=CMOS 10.23MHz (Z,+)
    OUT7= V阵 列 CO1/125=CMOS 20MHz (+,Z)

    在软件中、我执行以下操作:

    周期复位
    读取芯片识别=> 100B354202281521
    # XO=禁用倍频器,旁路频率检测器
    002A0D
    # XO = CMOS
    002BC2
    # RDIV=1
    002C01
    # NDIV=2500/40=62.5
    006C003E8000000000
    # mode=free-run (无 DPLL)
    007400
    # PLL 电荷泵800uA
    004408
    # PLL LF R2= R3=0 R4=0
    008104
    00830000
    # PLL LF C3=0pF C4=0pF
    009000
    #重置 PLL1以启动 VCO 校准
    004A01
    004A00
    #参考 VCO1 (级联 PLL1 -> PLL2)
    002F00
    # RP=5 PLL2=25, RS 已启用
    # fpd = 2500 / 5 / 25 = 20MHz
    0064C4
    # NDIV = 6138 / 20 = 6000 * 1.023 / 20 = 306.9 = 306 + 9/10
    002801
    00860132090000
    014D0A0000
    # p1=5、p2=5
    006644
    # OUT0 =禁用、OUT1 =禁用、PLL1 = 2500 / OD01 = 25 => 100MHz
    0033000018
    # out2=LVDS、OUT3 =禁用、PLL1=2500 / OD23=50 => 50MHz
    0036100031
    # OUT4=禁用、PLL2=6138 / P1=5 / OD4=120 => 10.23MHz
    00398077
    # OUT5=LVCMOS (+/-)、PLL2=6138 / P1=5 / OD5=120 => 10.23MHz
    003BBF77
    # OUT6=LVCMOS (Z/+)、PLL2=6138 / P1=5 / OD6=120 => 10.23MHz
    003DB377
    # OUT7=LVCMOS (+/-Z)、PLL1=2500 OD7=125=> 20MHz
    003F3C0000007C
    00170000
    锁定状态:00D0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    您可以尝试使用此寄存器(.txt)文件吗? 我还加入了.TCS。

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_LMK05318B-PLL-filter-configuration_5F00_oct312023.txte2e.ti.com/.../e2e_5F00_LMK05318B-PLL-filter-configuration_5F00_oct312023.tcs

    在我的工作台上、当从信号发生器(SMB100A)获取 XO 输入时、我将获得20.000000xx MHz。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我不理解您的配置文件中的值。

    您要将什么频率/级别用于您的发电机?

    在给定40MHz 的情况下、我认为 PLL1 NDIV=62.5。

    在寄存器6C-74上、我预计40MHz 时为003E8000000000。

    如果启用 XO 倍频器,从而使用 FPD=40*2=XO 80MHz,则此数字应为001F4000000000。

    在 TXT 文件上、我看到

    R108   0x006C00
    R109   0x006D1F
    R110   0x006E27
    R111   0x006F10
    R112   0x007000
    R113   0x00719C
    R114   0x007240

    因此、数字为001F2710009C40 = 31.15258793

    这也与我在 TICS 中得到的值不对应。

    这对我来说不清楚。 您能解释一下吗?

    谢谢

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jennifer:

    我试图理解出了什么问题。 虽然0D 寄存器中的锁定标志指示 PLL 已锁定、但我敢肯定实际并非如此。

    我正在使用 STAT0和 STAT1来尝试诊断内部信号、例如查看"PLL1 N Divider、div-2"我想我应该会找到一个稳定的20MHz 方波(与来自 XO 的40MHz 对齐)。 相反、我发现抖动很大、22.xxx MHz、因此我假设 PLL1完全未锁定。
    因此、我会尝试集中检查 PLL1内的各种信号。

    多个 STAT0可选信号"保留"... 是否可以知道其中的某些功能是否可以帮助我诊断 PLL1? XO 或 PLL1基准输入的监控器将非常有用。

    谢谢

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    检查 XO 是否锁定到 VCO 的另一种方法是启用 BAW 锁定。

    BAW 锁定检测功能可检查 VCO1是否 频率 锁定到 XO 输入在指定的 ppm 阈值内。 通过 TICSPRO 配置的设置值为5ppm 锁定。 这意味着如果设置了 BAW 锁定状态位、则 VCO1 (和输出)会在5ppm 或更低的范围内锁定到 XO。 通常、BAW 会在小于1ppm 的范围内锁定到 XO。

    你可以 通过 R80[7]回读 BAW 锁定检测状态信号。

    我提供的.TCS 文件可用于根据您希望进行的测试来配置锁定/解锁 ppm BAW 锁定设置。 然后、您可以执行相应的寄存器写入。

    我相信我已经为您提供了启用 BAW 锁定检测的寄存器设置。 如果未写入、请写入这些寄存器。

    R80 (0x50) 0x00 5080  
    R81 (0x51) 0x00 510A
    R82 (0x52) 0x00 5200
    R83 (0x53) 0x00 5317
    R84 (0x54) 0x00 5470  
    R85 (0x55) 0x00 5500
    R86 (0x56) 0x00 5600
    R87 (0x57) 0x00 571E
    R88 (0x58) 0x00 5884  
    R89 (0x59) 0x00 5980  
    R90 (0x5A) 0x00 5A00  
    R91 (0x5B) 0x00 5B14  
    R92 (0x5C) 0x00 5C00  
    R93 (0x5D) 0x00 5D17
    R94 (0x5E) 0x00 5E70  
    R95 (0x5F) 0x00 5F00
    R96 (0x60) 0x00 6000
    R97 (0x61) 0x00 611E
    R98 (0x62) 0x00 6284
    R99 (0x63) 0x00 6380

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    BAW 未锁定。  

    我强烈怀疑 XO 基准有问题。  

    请告诉我是否有办法将 STAT0/STAT1信号连接到内部 XO、PLL 的基准(源自 XO)或其他与 PLL1相关的信号。  

    谢谢

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我意识到我忘记了包含 R79、它是 BAW 锁定检测的实现方式。  除上述寄存器外、还请写入 R79 0x11以将 BAW 锁定启用为状态位。

    LMK05318B 不支持将 XO 缓冲到输出上的方法。

    但是、从您之前的转储中、LOS_XO 未设置。 您能否回读 R13以进行确认?

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    最后、我设法使 XO 按预期工作。

    我必须更改外部无源网络上的一些值。 原始值给出了正确的电压摆幅、但即使输入类型为 CMOS (内部100k 弱偏置禁用)、仍然存在1.3V 左右的偏移。 我想有一些无法禁用的额外上拉。

    现在我尝试启用 DPLL 模式、以锁定到外部10MHz 源。 使用 TIC 并获得了一些寄存器值:检查示波器上的时钟、PRIREF 时钟和 OUT 时钟在10MHz 存在时同步。 但寄存器0E 的值为0x40 (DPLL 频率锁定丢失)。

    当我断开10MHz 参考信号时、PLL1信号突然将频率更改为原始预设、因此没有保持。 不确定调优词是否由于缺少锁定而有效地存储在历史记录中。

    我正在使用附加配置。 e2e.ti.com/.../DPLL-registers.txt

    缺失 DPLL 锁定可能需要一些不同的配置。

    数据表/寄存器映射中未对许多有关 DPLL 运行的寄存器(DPLL_REF_xx、DPLL_REF_LF_xx、DPLL_PL_DET_xx、DPLL_LOCK_DET_xx、DPLL_UNLK_DET_xx)进行说明。

    有任何建议吗?

    有一种方法可以读取应用于 PLL1的实际调谐字?

    谢谢

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    请将配置附加为.TCS 文件。

    您是否点击了 Run Script 生成 DPLL 设置? 请按照此处列出的说明操作:

    e2e.ti.com/.../3404.LMK05318B-TICS-Pro-GUI-Overview.pdf

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    Run Script 无法运行、需要 Matlab 9.0运行时。 我尝试过安装它、但结果是一样的。  可能与 Windows 11或我们的防病毒存在一些兼容性问题。 不幸的是,我们的公司是非常严格的安全规则。  

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    请分享 .TCS 包含您所需的输入和输出。 有了这个文件、我可以为您运行 Run Script 并发送更新的配置。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我成功地在另一台 PC 上安装了 TIC 和 Matlab。 现在它不抱怨缺少 Matlab 运行时,无论如何,当我按下"运行脚本"根本没有发生任何反应,甚至等待几分钟。

    我给您发送了 TCS、但我不确定它是否根据我们的需要配置了 PLL2。

    DLL 配置要求 在"Set output"面板上选择所选的"频率计划"、但是所有选择都不正确。  
    假设 fVCO1 = 2500MHz、我们需要按这种方式进行分频:fPD2 = 2500 / 5 / 25 = 20MHz。 然后 fVCO2 = 20 * 306.9 = 6138MHz。  然后、Fout = 6138 /  P=5 / OD=120 => 10.23MHz (精确结果、没有任何舍入/近似值)。

    我可以在 NDIV2=306、num2=9、DEN2=10的情况下获得306.9、但"频率规划"表中未提供此选项。  

    安德烈亚

    e2e.ti.com/.../LMK05318B_5F00_DPLL_5F00_10MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea,

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    抱歉、我使用 GUI 设置或手动 APLL2调整确认 DPLL 锁定并输出10.23000xx MHz:

    GUI 配置的 PLL2设置:

    e2e.ti.com/.../LMK05318B_5F00_DPLL_5F00_10MHz tcs_5F00_gui_5F00_nov272023.tcs

    手动配置的 PLL2设置:

    e2e.ti.com/.../LMK05318B_5F00_DPLL_5F00_10MHz tcs_5F00_manual_5F00_nov272023.tcs

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我将尝试新配置。 它们在 PLL2 VCO 频率上确实是不同的、但在其他地方是相同的。

    我正在尝试在没有外部基准(10MHz)的情况下在 LMK 上加载配置。 我在 OUT7上看到 BAW 锁定和10MHz 输出(通过 VCO1/250获得)。

    然后、我连接外部10MHz、这是来自 Rohde&Schwarz 发生器的正弦参考。 在某些情况下、LMK 设法锁定到基准、在某些其他情况下、OUT7开始以不稳定的方式改变频率、VCO1绝不会锁定到基准。 这是非常随意的。

    如果我分离基准、即使它实际上已锁定、OUT7频率也会突然跳到启动频率、因此基本上无法保持通过外部基准获得的精确频率。  换句话说、DLL 可能永远不会被检测为锁定、因此永远不会存储保持调优字。

    我现在使用示波器和两个探针将 OUT7与参考进行比较:第一个探针位于外部基准上(即使它与基准输入断开连接、也始终连接到示波器)、第二个探针位于 OUT7上。 当信号稍微超出频率(启动条件)时、OUT7会缓慢地"运行"参照值;当它们锁定时(良好的锁定条件)、它们完全不可移动;当它们完全失锁时(锁定条件失败)、OUT7运行速度非常快、或者在参考信号上交替快速/慢速。  

    这种行为在我看来显示了严重的环路不稳定。

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20231211_5F00_163155.mp4

    我将很好地理解 DLL 的配置方式、但是数据表中未对由 TICS 计算(或您的 TCS 文件报告)的相关寄存器进行说明。

    如何解决此问题?

    谢谢

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    1. 您能否确认正弦波的压摆率(或者上升/下降时间和振幅)? 10 MHz 可能会使压摆率太低、不符合规格。
    2. 有哪些状态信号? 请提供状态页面中所有盒装寄存器的回读。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有使用 TICS 工具来读取寄存器、因为我们的板不支持。

    因此、我分别在三个有效信息条件下转储 SPI 寄存器 R13、R14和 R411:

    -基准未连接(时钟在示波器上"缓慢"滚动): 00 D0 00

    -基准连接,良好的锁(时钟固定,不滚动): 00 40 04

    -连接基准,错误的锁定(时钟滚动非常快,不稳定的行为): 00 40 04

    好的和坏的锁定具有相同的寄存器行为。

    如果您强烈怀疑它可能与正弦波基准相关、我可以尝试生成一个方波时钟。

    请告诉我。

    谢谢

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    这很有帮助、我看到 PRIREFVAL_STAT =1、LOPL_DPLL=0和 LOFL_DPLL=1。 该基准似乎正在得到验证、但是、如果您能够生成方波时钟进行测试、那么它将有助于确认正弦波不会导致问题。

    您是否能够按照之前讨论的格式共享您的.tcs 文件/寄存器转储? 它将帮助我确认您的 DPLL 设置是否正确。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我附加了最新转储和一份有用的文件比较报告。

    我检查了差异、我看不到关于 DLL 的任何明显的东西。

    我真正感到奇怪的是、即使 DLL 实际被锁定、LOFL_DPLL 仍然为1。

    谢谢

    安德烈亚

    e2e.ti.com/.../LMK05318B_5F00_dump.txt

    e2e.ti.com/.../Report.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢提供文件。 我将查看寄存器并返回给您。

    -Riley