This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1212:需要最短上升/下降时间。

Guru**** 2856480 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1302654/lmk1d1212-minimum-rise-fall-time-is-required

器件型号:LMK1D1212

您好  

我们将用  LMK1D1212替换其中一个 LVDS 缓冲器 IC、我们需要一些数据表中未提供的重要数据。

我们需要知道最小输出上升/下降时间(数据表中仅提供了最大时间)。 如果我们获得此数据将保存我们的上升和下降时间测试(没有此数据、将很难确定对 EMC 的影响)。  

 如果我得到这个上升和下降时间范围、将会非常有用。

谢谢  

普纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Puneeth:

    刚刚联系了验证团队以获得该数据。 一旦有了该主题或在本周结束时、我将更新该主题。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Puneeth:

    请注意、最短上升/下降时间在很大程度上取决于频率、因此我们没有将其放在数据表中。 在较高频率下、您将获得较慢的压摆率。 根据我们的验证数据、在500 MHz 条件下、压摆率约为100ps 至135ps。 希望这对您有所帮助、如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致!

    安德烈亚