This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820 "SYSREF 重复"模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1303153/lmx2820-lmx2820-sysref-repeat-mode

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!  

我有几个与 SYSREF 重复模式下的 LMX2820器件相关的问题。

1) 1)我可以根据 LMX2820数据表得出结论、即在 SYSREF 重复模式下、来自 SRREQ 引脚的 SYSREF 信号 F_INTERPOLATOR 时钟恢复(使用可编程延迟)并传递到 SROUT 引脚。 我附上了数据表中的框图屏幕截图。

  


但在 TICS Pro 软件的帮助页面上、指出在 SYSREF 重复模式下、SYSREF 信号将传递到 SROUT、而不重新计时。 另一方面、有一个 SYSREF 重复模式的时钟图和指定的 SROUT 延迟与 RFOUT 上升沿相关。 不重新计时 SYSREF 是怎么可能的? 我已经附上了一个屏幕截图表 TiCS Pro Help for SYSREF。

因此,我有点困惑,因为这些不同的信息来自两个不同的来源的分歧。

根据我的任务、必须对 SYSREF 进行时钟恢复(或其子分频版本)、以便在时钟恢复 SYSREF 和 RFOUT 信号之间具有确定性设置/保持计时、这一点很重要。 处于 SYSREF 重复模式的 LMX2820是否满足这些条件?

 

2) 2)类似但较旧的器件 LMX2594在 SYSREF 重复模式下具有一些限制。 根据数据表、在 SYSREF 重复模式下、必须开启同步模式、并且必须将 INCLUDEDDIVIDE (通道分频的一部分)设置为4或6。 它不能满足我的要求、因为在本例中、通道分频= 1。 LMX2820是否有相同的限制? 我在 LMX2820数据表中没有找到此类信息。 从 TICS Pro 软件的方框图中可以看出、这一点并不清楚。

 

此致、Boris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:  
    您可以选择是否在中继器模式下对 SYSREF_REQ 信号重新计时:  

    要使用 SYSREF、PLL 必须首先在 PHASE_SYNC_EN =1的 SYNC 模式下起搏。  

    其中有 sysref_pre_div、并且 sysref div 的最小分频值为16、因此、例如、如果您的 VCO 频率为11GHz、则可以达到的最大 SROUT 为687.5 MHz。  

    有关分频器值^、请参阅 SYSREF 功能图。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Vicente。

    我没猜看寄存器映射文件。  因此、我可以设置 PHASE_SYNC_EN=1、SYSREF_REPEAT=1 SYSREF_REPEATE_NS=0 对 SYSREF 进行时钟恢复、对吗?

    此致、Boris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:  

    这是正确的:)  
    此致、  

    维森特