This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1216:获得用于 LVDS 信号脉冲/低频输入的超低抖动扇出

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1301541/lmk1d1216-obtaining-ultra-low-jitter-fanout-for-lvds-signal-pulses-low-frequency-input

器件型号:LMK1D1216

您好!

对于采用超精细分辨率 TDC 的实现方案、我正在寻找一种将1个 LVDS 输入脉冲扇出到16个 LVDS 脉冲的方法、以便在 TDC 上进行采样平均。  

此扇出/中继器的实现也许不会引入很多抖动(最好少于扇出的额外抖动总值0.8ps)。

此输入脉冲的频率可能是 单个脉冲或接近零、但也可能更高、理论上高达~ 1GHz。  

输入信号的压摆率不会成为问题、因为它可以进行配置。  

现在、LMK1D1216似乎是一种合适的候选频率、因此似乎可以散开直流和2GHz 之间的频率。  

我所担心的是、输入信号接近直流频率时将出现的附加抖动量。  

我想知道使用 LMK1D1216是否可以实现、如果可以、以及是否有直流频率附近附加抖动最大值的估计值。  

我使用该 LVDS 缓冲器作为信号中继器的想法可能不理想、有更好的解决方案可以做到这一点? 我非常乐于听到其他解决方案!

我期待着这些想法!

提前感谢!

B ö~ Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Boris,

    我会在一周结束前回复您。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Boris,

    正如您所描述的、LMK1D1216似乎是最佳选择。 但是、由于我们的测试设备存在限制、既要采集这些低频下的抖动、又要输出足够干净的低频信号、我们不能将直流电降至更低水平来为您进行测试。 我能够捕获的壁橱低至2MHz、这会产生37.55ps 的附加抖动(从1kHz 到1MHz 的积分 BW 以避免在2MHz 的频率出现二次谐波)、这似乎不能满足您的要求。 请注意、LMK1D 已在较高频率下进行了优化、遗憾的是、我们没有其他可满足您所有要求的缓冲器。

     

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrea、很高兴再次听到您的意见。

    缓冲 LVDS 信号似乎确实会给应用增加很多抖动、因此我必须深入研究不同的方法。

    我要感谢您为回答我的问题和添加的仿真所做的一切努力、非常感谢!

    祝您度过美好的周末!  

    B ö~Boris