This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:应用什么时候应该考虑总抖动?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1303711/cdcm6208-when-should-total-jitter-been-consider-in-application

器件型号:CDCM6208

您好!

    CDCM6208芯片手册中给出的随机抖动仅为0.3-0.625ps、而总部分抖动为50ps-220ps。 随机抖动与总抖动的数量级不同(总抖动 TJ >>随机抖动 RJ)、而在其它此类时钟发生器芯片的数据表中、未给出总抖动指示器。

   问题是:在使用 CDCM6208芯片时、客户是否需要考虑总抖动 TJ 指标? 还是仅凭随机抖动就足以满足设计注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    这取决于客户应用。 虽然大多数情况只需考虑随机抖动、但也有其他应用需要考虑总抖动。 如果您能告诉我们更多关于该器件用途的信息、我们可以帮助您提供更详细的答案。

    此外、以下是一个简要的应用手册、讨论了此器件的总抖动: www.ti.com/.../scaa120b.pdf

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这用于 PLL 的输入级、可使晶体振荡器输出的频率加倍、因此我是否需要考虑总抖动指示器? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    -所以流是晶体振荡器-> CDCM6208 ->另一个 PLL 器件? 我是否理解正确?

    -最终应用是什么? 这将使我更好地了解情况。  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS:

    目前、我们使用的是高精度信号源。 我们是否需要考虑此使用场景中的总抖动指数?

    产品应用是安全产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    时钟信号的终端器件很可能会列出一个适当使用的抖动规格。 它将分别指定需要考虑随机抖动还是总抖动以及限制是多少。 这是回答您的问题的最佳来源。 但是、对于高精度信号源、可能需要考虑随机抖动。

    此致!

    CRIS