This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:有关低于8GHz 的谐波分量以及是否可以调节输出功率的信息。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1305073/lmx2595-inquiring-about-harmonic-components-below-8-ghz-and-whether-it-is-possible-to-adjust-the-output-power

器件型号:LMX2595

由于数据表中仅提供了高于8GHz 的谐波分量、因此我将介绍使用 LMX2595内部分频器时的二次和三次谐波分量。 此外、您能否确认 LMX2595是否允许调节输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗贤,  
    输出功率可调节。  

    谐波取决于配置、布局/组件- DS 列出了仅适用于8GHz 和11GHz 输出的二次和三次谐波。  

    此致、  

    维森特