This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1291195/lmx2572-lmx2572

器件型号:LMX2572

e2e.ti.com/.../5.6_2D00_5.9ramp.tcs

1-我想从5.6-5.9GHz 产生300 MHz 的手动斜坡。 启动和停止。 在 tics pro 软件我没有得到设置斜坡时间在手动模式。 请提供相关帮助。

2-我已经附上了我的 tics pro 文件的斜升设置来生成上面提到的斜坡大小、请验证它是否锁定。 一切问题时进行改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用手动斜坡、但跃变尺寸为300MHz、基本上您不进行频率斜升、而是 将频率从5600M 切换到5900MHz。

    无论如何、如果您要使用手动斜坡、请再次检查要求下方、您的配置与要求有多处冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的回复、我已根据您的建议修改了 TICS pro 文件、并将其作为附件。 请验证是否正在锁定、此外、我还希望以尽可能短的时间生成斜坡。 请建议需要进行任何其他设置、以至少在尽可能短的时间内生成斜坡。  谢谢你。

    e2e.ti.com/.../5.6_2D00_5.9ramp_5F00_new_5F00_2.tcs


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不应该在配置中使用完全辅助功能、因为有一个很大的300MHz 频率跃变、您需要 VCO 校准、否则您不会发生300MHz 频率变化。

    使用以下配置。

    e2e.ti.com/.../2572e2e.tcs

    改变频率大约需要100µs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    感谢您的答复和建议。 我有一些设计要求、我已经绘制了这些要求、请参阅此图。   

    在这张图中、我有以下几点。

    1)起始频率5600MHz 和停止频率5900MHz、频带300MHz。

    2) 2)在该频带信号生成中、我需要最小步长(我们可以使用的最小步长(MHz))和总生成所需的最短时间。

    3) 3)如果需要 VCO 校准、那么它可以使用最短校准时间(我认为在完全辅助模式下提供最短校准时间、这就是 我在之前的 设计中使用完全辅助模式的原因)  

    请提供有关此波形生成的详细信息。 如果可能、请提供.TCS 配置文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    您是要使用斜坡引擎扫描频率、还是要手动扫描?

    差异如下:

    借助斜坡引擎、您可以设置开始和停止频率以及所需的斜坡时间、斜坡引擎将扫描频率给您。 有关详细信息、请参阅数据表第8.1.7节。 您还需要弄清楚是否需要线性斜坡。 如果斜坡范围较大、则在斜坡的中间将出现多次 VCO 校准、因此无法实现线性斜坡。 另请参阅 EVM 用户指南第3.2.2节和第3.2.3节以了解应用示例。

    通过手动扫描、您可以不断对频率寄存器(例如 PLL N、NUM)进行编程以更改 VCO 频率。 在这种情况下、您可以使用完全辅助功能来减少频率开关时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    感谢您的答复、我们希望用以下几点手动进行扫描。

    1)  起始频率5600MHz 和停止频率5900MHz、频带300MHz。 随10MHz 步进频率变化。 (RAMP0 = 10MHz)和(RAMP1 = 0)

    2) 2)可以在斜坡中间进行 VCO 校准。

    3) 3)频段为300MHz、因此不可能实现线性斜坡、我们需要 使用10MHz 阶跃进行阶梯扫描。

    我已经随附了包含这些规格的 TICS 文件。 请验证 是否正确生成。 如果没有、 请建议 我们必须在 TICS Pro 中进行哪些修改。 如有可能、 请提供 TICS Pro 文件。  

    谢谢你。  e2e.ti.com/.../5.6_2D00_5.9ramp_5F00_manual.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Noel:  

    我还有一个疑问、 我们是否能够在100微秒时间内以100步长和1MHz 步长频率生成100MHz 斜坡。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Noel:  

    请回答上述两个问题、

    第一季度)  

    我们希望使用以下点手动扫描。

    1)  起始频率5600MHz 和停止频率5900MHz、频带300MHz。  随10MHz 步进频率变化。 (RAMP0 = 10MHz)和(RAMP1 = 0)

    2) 2)可以在斜坡中间进行 VCO 校准。

    3) 3)频段为300MHz、因此不可能实现线性斜坡、我们需要 使用10MHz 阶跃进行阶梯扫描。

    我已经随附了包含这些规格的 TICS 文件。 请验证 是否正确生成。 如果没有、 请建议 我们必须在 TICS Pro 中进行哪些修改。 如有可能、 请提供 TICS Pro 文件。

    我还有一个疑问、  我们是否能够在100微秒时间内以100步长和1MHz 步长频率生成100MHz 斜坡。  

    谢谢你。  e2e.ti.com/.../5.6_2D00_5.9ramp_5F00_manual_5F00_10MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该删除完全辅助功能、然后作为 RampCLK 提供一个300kHz 信号、然后您可以在100us 内完成300MHz 斜坡。

    同样、对于100MHz 斜坡和1MHz 步长以及100us 持续时间、RampCLK 必须为1MHz。

    请注意、在上述两种情况下、校准时间都会被忽略。 如果在斜坡期间进行校准、总斜坡时间将更长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    感谢你的帮助。 我有一些疑问,请澄清。 我们的 LMX2527 EVM 板上市后、我们正在进行开发。  

    1) 1)您能否给我们介绍一下斜坡生成和 rampCLK 以及带宽关系。 可提供大于250kHz 的频率(在数据表中提到的 rampCLK 小于250kHz)。 请澄清。

    2) 2)我们正在 使用 VCO 完全辅助(频段300MHz、(5600MHz -5900MHz))手动生成斜坡、我们只能看到一个信号。  请阐明如何生成  

    请帮我解决这个问题、因为我们想要了解有关 LMX-2572的更多信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3) 3)您能否 使用10MHz 步骤为100MHz 频带的任何频率提供手动斜升配置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我们尝试了使用评估板生成手动斜坡。 并执行以下步骤-

    我们设置 PLL 起始频率。 PLL 已锁定。 设置 VCO 校准@30 MHz。

    2 -我们选择了手动斜升模式并给出了1 MHz 的阶跃。 @ ram_0和0在 Ramp_1时为0、因为我们仅生成一个斜坡。

    我们按照数据表中所述设置了强制输出。 将斜坡 trgA 设置为上升斜坡 CLK 并在引脚上给定200kHz 斜坡时钟。 还在 RAMP_Dir.WE 上启用了 RAMP_CLK 和 RAMP_DIR AT 引脚选项。

    而在最后被启用时、斜坡在写入所有寄存器后出现。 "你不知道,我怎么会知道你是谁。"

    tt 是否可以使用 EVAL 板生成手动斜升?我们是否需要继续写入一些缺失的寄存器?

    请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:  
    让我在实验中尝试这一点。 我现在生病了,但应该在本周结束之前给你一个答案。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:  
    我已经使用手动斜升成功地从5600 MHz 斜升至5900 MHz、步长为10 MHz:  

    考虑到之前的所有要求、例如 LD_DLY = 0、PLL_DENOM = 2^32 -1、OUT_FORCE = 1等等。  

    我做了以下事:  

    1.如上图所示配置 Ramp 页面

    2. RAMP_MANUAL = 1

    3. RAMP_EN = 1

    4.现在每次切换"Manual ramping Mode"部分下的"clock ram"按钮时、您都会从5600 MHz 开始向上点击10 MHz。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、将 VCO 限制设置为高电平6000 MHz 而非5900 MHz、否则您将无法斜升至5900 MHz、它将在5800 MHz 处停止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vicents 它的工作..

    但是为了理解 LMX 我会要求你帮助我的几个怀疑。

    1 -对于手动斜坡、我们需要设置 Ramp_clk、在上述情况中没有使用该值、但我们仍然生成了斜坡。 是这样的。。。 是否有任何内部时钟? ???

    在相同的设置下、当我们尝试针对第三个频带1.1-1.6GHz 斜坡进行斜升时、它无法生成它。

    如果您能帮助消除这一疑问、那将是非常好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:  
    1.您连接到 RampClk 管脚的是什么? 如果该引脚上有上升沿-这将触发斜坡。  

    首先、1.1 - 1.6GHz RFout 要求将 outputMUX 设置为"通道分频器":当您从5600 MHz 到5900 MHz 进行扫描时 、outputMUX 设置为"VCO"、这样可以有效地绕过输出分频器并仅输出您的 VCO 频率。
    1.6GHz RFout 使用4.4GHz 的 VCO 频率  


    现在、1.6GHz RFout 是通过对6.4GHz 的 VCO 频率进行分频而得到的。  
    鉴于 VCO 频率不再驻留在同一个 VCO 内核中、在两者之间需要进行 VCO 校准。  

    此致、  

    维森特