This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820:内部温度传感器读回

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1306049/lmx2820-lmx2820-internal-temp-sensor-readback

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX2595

按照以下步骤、MUXOUT 输出全部为0、LMX2820处于锁定状态。 可能是什么原因? 
步骤: 
1、R19写入0x132138;即 TEMPSENSE = 1
2、0x4C 写入0x4C0000;

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:  
    您是否遵循 SPI 回读的相应说明?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 LMX2820、而不是 LMX2595。  

    手册中没有这样说! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    LMX2820和 LMX2595具有相同的时序要求和协议(SPI)。

    此致、

    维森特