This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:需要少量细节

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1306227/bq32002-require-few-detail

器件型号:BQ32002

我想知道有关 MPN BQ32002DR RTC 的一些详细信息

具体如下所述。

 

规范

条件

温度 补偿电压(VTEM)

不适用

时钟电源电压(VCLK)

不适用

稳定性(Δ f / f)

UA

ºC =ºC ̊ C 至+85 ̊ C

优比

ºC =ºC ̊ C 至+85 ̊ C

微控制器

ºC =-30 μ A 至+70 ºC μ A

电流消耗(1)(IDD1)

fSCL = 0Hz、/INT = VDD、
FOE = GND、VDD = VBAT、
输出:关闭、
温度 补偿
间隔2.0s

VDD = 5V

VDD = 3V

电流消耗

SCL = 0Hz、/INT = VDD、FOE = GND、VDD = VBAT、FOUT:OFF、

频率 温度特性

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中已提供了所有电气数据、如果在数据表中找不到您要查找的数据、则数据根本不可用。