This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:具有 EEPROM 的 LMK04832引脚兼容器件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1306772/lmk04832-lmk04832-pin-compatiable-device-with-eeprom

器件型号:LMK04832

团队  

是否有带 EEPROM 且  与 LMK04832引脚兼容的器件?  

我们的设计使用 LMK04832、但每次我们都需要写入 SPI。 我们希望获得带有 EEPROM 的 LMK 芯片。 与 LMK04832之间具有引脚兼容性、也与 SPI 兼容。  

非常感谢! 愉快的假期!

晓辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen:

    由于节假日原因、我们的答复可能会有所延误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有与 EEPROM 等效的 P2P LMK04832。 过去几年来、这一直是一种常见的请求、因此我们会牢记未来器件的非易失性存储器请求。