This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:VCC 初始化脉冲

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1298114/bq32000-vcc-initialization-pulse

器件型号:BQ32000

您好!

我目前正在调查一个使用该 IC 的 RTC 电路、并担心该芯片在断电时未进入其低电流消耗状态。 据我了解、Vcc 必须传递到 Vref 以下才能将电源更改为 Vback。 为了初始化 Vback 以实现低电流消耗(1.2uA)、则需要 Vcc 产生>1ms 的脉冲。

以下是向产品输送电源时的 Vcc 引脚。

我可以看到、在上电后、有一个2.3V 的脉冲持续大约4ms。 这足以初始化芯片吗?

(来自数据表:在 VCC 上发出脉冲后测量的电流。 脉冲振幅0-ms VCC;脉宽最小值为1ms)

如果情况不是这样、我们将如何在从器件上拉电源(主电源轨提供 Vcc)后提供3.3V、>1ms 的脉冲。 以及 Vcc 低于 Vref 和脉冲之间需要多长时间。  

感谢您的帮助!

下面是原理图(注意:未显示 I2C 通道的上拉电阻器)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    请注意、 在总断电后、施加备用电压后、需要立即进行1ms 初始化。 也就是说、鉴于没有 Vcc 和 Vback、 我们需要先给 Vback 提供电压、然后再给 Vcc 提供电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。

    因此、为了理解上面的原理图、在总功率损耗情况下、Vcc 将接地。 电池被接线至 Vback、因而它将 立即向芯片提供电压、此时需要以3-3.6V 的电压使 Vcc 持续脉冲>1ms、从而将 Vback 设置为低电流消耗状态。 请告诉我、这是用于初始化芯片的有效系列事件。 如果不是、请推荐将芯片设置为上面原理图中实现的低电流消耗状态的最佳方法。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山姆:

    团队的大部分成员到1月1日都不在办公室。 请预计在1月2日前回复。

    谢谢。

    卡德姆