This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:频率为52kHz 的 I2C

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1307312/lmk03328-i2c-with-52khz-frequency

器件型号:LMK03328

专家、您好!

我的客户在其项目中使用 LMK03328。 他们想知道测得的52kHz I2C 频率是否正常。 由于此规格介于100kHz 至400kHz 之间、因此52kHz 不在此规格范围内。 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann:

    使用52kHz 作为 I2C 时钟频率不应该是问题。

    谢谢。

    卡德姆