This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:锁定时间测量设置

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1306925/lmx2594-lock-time-measurement-setup

器件型号:LMX2594

尊敬的 TI 系列:

我们目前正在研究 LMX2594锁定时间。 我们使用的是 LMX2594EVM + Reference PRO。 我们按照 EVM 中所示设置测量设置。 我们在 Reference Pro 中选择了 LVDS 212.5 MHz。  

我们在"FSWP"上进行了瞬态分析测量在"无辅助模式"下测量了150 us、在"完全 ASIST 模式"下测量了110 us。 我们看到将无辅助模式改进为完全 ASIST 模式、但这一次对我们来说似乎有点长。 50us 是数据表给出的、因此 在测量值和数据表之间似乎还有额外的100us。 我们的测量方法可能与您的测量方法不同。 您能否为我们提供一些有关您的测量的附加信息? 您是如何触发您的设置以进行瞬态分析测量的? 我们的设置是由射频功率触发的。 我们应该如何测量精确的锁定时间? 此外、我们研究了您的"snaa336a" 应用手册 、其有关"简化射频合成器 VCO 校准并优化 PLL 锁定时间"、但我们找不到有关该设置的任何信息。 应用手册中的测量值略有相似。 我们可以根据您的需要共享测量结果。  

提前感谢。

此致、

戈兹库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gozkul:

    由于节假日原因、我们的答复可能会有所延误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道到底发生了什么,但我确实有一些想法:

    • 212.5MHz 参考进行设计。 从技术角度而言、这意味着校准时钟分频器 CAL_CLK_DIV 需要设置为2分频、从而使校准时钟频率处于范围之内。 因此、如果您根据 CAL_CLK_DIV 数据表的限制使用器件、您应该会期望校准时间几乎翻倍、因为状态机时钟的运行速度大约是示例的一半。 对于仅实验、您可以尝试改为运行设置为1分频的 CAL_CLK_DIV、因为您接近200MHz 限制;这可能会使您的结果与我们的结果更加一致。 但我认为这不是完整的解释、因为完全辅助锁定时间通常约为几微秒、并且仅略微涉及校准时钟(更多的是完全辅助模式下的状态机时钟)。
    • 只是为了确保、您不是要对 R0进行编程以进行完全辅助校准、对吗? 完全辅助模式的整个点是跳过校准、因此如果您仍在运行校准、这可能会增加时间。
    • 完全辅助模式的锁定时间在很大程度上取决于 SPI 频率和总编程时间。 实际上、我们将我们的完全辅助条件硬编码到了一个信号发生器中、以获得一致的75MHz SPI、并尽可能减少寄存器写入之间的死区时间。 如果 SPI 未尽可能快地运行、则会大大限制完全辅助模式的功能。
    • 当然、环路滤波器也起着重要作用。 PLLatinum Sim 软件可用于估算给定环路滤波器的锁定时间、并可以找到满足所需锁定时间的最佳环路滤波器。 EVM 默认值通常针对相位噪声性能进行了优化、可能需要调整以改善锁定时间。 在实践中、完全辅助瞬态非常小、因此我预计这会产生巨大影响... 但是、至少值得反复检查这些数字、以确保您测量的值符合预期。
    • 如果您尝试锁定11900 MHz 到12100 MHz 范围内的 VCO、数据表中有一个特别说明:

    通常、我们使用 E5052B 外部触发器触发我们的设置、并使用来自图形发生器的专用信号、该信号会在 R0寄存器写入结束并开始校准以实现无/部分辅助时触发测量、或在 SPI 编程开始以实现完全辅助时触发测量。 这样就省略了由 SPI 编程产生的输出端或3.3V 电源轨上的任何干扰、并有助于匹配触发器与图形发生器的 SPI 线路之间的线路长度。

    我们在应用手册中的锁定时间测量并不是非常精确-我想我们只是在频率轴中线路停止调整时进行测量。 根据您对锁定时间阈值的限定方式、这个数字可能会相差几微秒、但我肯定不希望偏差超过一百微秒。 过去、我看到过分数分频器 MASH 复位产生影响的一些效果、 因此、如果启用了相位同步、这可能会对重新编程分子和输出最终稳定之间的时间产生一些影响、因为小数分频器将保持为整数状态、直到 MASH 复位条件清除为止。 默认情况下、可能是大约50,000个校准时钟周期。 请注意、MASH_RST_CNT 控制启用相位同步的条件下复位的持续时间、并且相位同步条件下 MASH 复位的总持续时间需要大于模拟锁定时间。 如果您禁用了相位同步、我认为 MASH_RST_CNT 不再适用。

    我想我们还可能要挥手告别一些需要全面帮助的寄存器写入操作。 通常、我们至少需要在其他三个行列式系数之上写入 PLL 分子、根据总频移、杂散和其他器件限制、我们可能还需要在 R、N 和/或输出分频器路径中写入一组寄存器。 我们的应用手册测量了一种稳态条件、从 PLL 未锁定但相对稳定开始、到 PLL 锁定结束-这意味着分频器已预先配置。 实际上、这应该会增加整个过程的时间。 再说一次、不是100微秒、而是几微秒。

    希望这足以为您指明一个有用的方向、同时我们的其他射频专家将为我们的美国假期服务。