This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:具有两个 CLKIN 的 LMX1204等效芯片

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1308011/lmx1204-lmx1204-equivalent-chip-with-two-clkins

器件型号:LMX1204

您好、TI 团队:

我需要时钟缓冲器(与 LMX1204或等效器件相同)来分配高达12GHz 的时钟频率以及生成 JESD204B Sysref。

但我需要两个(CLKIN)输入、并且这两个输入之间具有内部开关选项。

您能否建议任何具有两个 CLKIN 输入和所有 LMX1204功能的其他等效时钟缓冲器芯片?

提前感谢、

萨克蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakthi:

    在我们当前的产品系列和发展蓝图中、我们没有可以接受如此高输入频率的时钟缓冲器、并且具有两个时钟输入。 为什么需要2个输入并在它们之间切换? 您使用的是 LMX1204的哪些功能? 为什么需要这些功能? 如果可能、最好更好地了解您的系统和要求、因此我可能会推荐多芯片解决方案。 谢谢!

    此致!

    安德烈亚