This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208:LVDS 至 CML 参考设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1307720/lmk1d1208-lvds-to-cml-reference-design

器件型号:LMK1D1208

专家、您好!

我的客户希望在其系统中设计 LMK1D1208、但他们收到的是 CML 拓扑。 他们想知道我们是否具有适用于 LVDS 到 CML 的 LMK1D1208参考设计?

我已经将此文档发布给客户、但他们想知道我们是否有专为 LMK1D1208设计的参考设计。  

https://www.ti.com/lit/an/scaa056/scaa056.pdf?ts = 1697449826552&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ann Lien:

    我发现  篇文章更多地讨论了直流耦合时的 LVDS 到 CML 转换。 如下图所示、您可以使用 SN64CML100 将 LVDS 信号转换为 CML 信号。 如果您还有关于该器件的问题、请告诉我、如果您选择此路由、我可以将您重定向到该团队。

    如果是交流耦合、但不想使用新增的转换器、我建议执行以下操作:

    R 值是根据所需接收器的偏置来确定的。 通常、它们趋于50欧姆。

    此外、  篇文章可能会帮助您进行端接之间的交易、并对其架构进行更多说明。  

    希望这对您有所帮助!

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andrea!

    将向客户更新信息、如果他们有疑问、我将向您更新信息。 非常感谢!

    此致、

    安连