This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:时钟和放大器;计时论坛

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1303787/ticspro-sw-clock-timing-forum

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:LMX2595LMX2592

您好、 有没有人知道如何通过 TICSPRO 软件启动输出频率扫描?  希望在一系列频率范围内扫描 LMX2595 EVM、间隔为1kHz、以测量该频带内的输出功率。  TICPRO 软件允许此操作吗? 我在软件中没有看到任何允许斜升的函数或选项卡。  如果有人能向我推荐某个资源、我将不胜感激。  我有 SNAU195用户手册、但它没有指定如何执行该操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TICSPRO 软件的确支持这一点、并且 GUI 在这方面非常有用。

    有一个"RAMP"选项卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dean。  "RAMP"选项卡不在我所用的软件(版本1.7.6.2)上有人知道"RAMP"选项卡不可用的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TICSPRO 软件斜坡模式可用于某些 PLL (LMX2595具有斜坡模式)、但不适用于 LMX2592。 有没有人遇到同样的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    团队的大部分成员到1月1日都不在办公室。 请预计在1月2日前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的版本中有用于 LMX2595的 RAMP 选项卡。  是的、LMX2592不支持斜升。  今年、我们还将发布 TICSPRO、发布目录中还显示了 ramping 选项卡。