This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:合成器独立运行。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1308471/lmx2820-synthesizer-stand-alone-operation

器件型号:LMX2820

我希望实现一个输出为10GHz 到19GHz 的可变频率合成器 、将其用作混频器 LO。   如果我没有任何同步要求、只想将其用作独立 LO、是否可以在没有振荡器输入(OSC_IN)的情况下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、  
    LMX2820确实需要 OSCin 才能正常运行。  

    此致、  

    维森特