This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:是否可以完全绕过集成环路滤波器?

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1308133/lmx2571-is-it-possible-to-bypass-integrated-loop-filter-completely

器件型号:LMX2571

您好!

我希望生成数据速率为1Mbps 的 FSK 信号;因此、我需要将环路带宽增加到几 MHz。 但是、集成环路滤波器的内部电容器会限制环路带宽。 是否可以完全绕过内部环路滤波器? 我能够在 PLLatinum 软件中选择具有2 MHz 带宽的二阶环路滤波器、但我不确定这是否可行。 寄存器映射显示集成电阻器可旁路、但我无法找到有关集成电容器可旁路的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、内部环路滤波器中的电容器不可旁路。