This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:通过 I2C 从 MCP2221A 对 CDCE6214进行编程

Guru**** 2601845 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCE6214-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1308842/cdce6214-programming-cdce6214-from-mcp2221a-over-i2c

器件型号:CDCE6214

嗨、大家好!  

我将提出一项新设计、其中 通过 USB 对 CDCE6214进行编程。 Microchip MCP2221A 用作 USB-I2C 桥接器。  

我们有一个 CDCE6214-Q1EVM 开发套件、可用于验证输出信号和生成存储器映射以便通过 I2C 复制。  

是否已有关于 从我们自己的代码中控制 CDCE6214的设计说明或提示和技巧? 为此、我们计划使用 Python 和 Linux。  

此致、  

Børge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Borge、

    有关 器件编程、请参阅 数据表中的9.5编程、具体来说是 图33。 I2C 兼容串行接口、支持的协议和 图34。 使用 I2C 的 EEPROM 直接访问。

    如果从一个文件写入所有寄存器、一定要按照从 R85到 R0的顺序写入。 R0包含 器件 I2C 地址的 I2C_A0位以及重校准和同步位。 我还建议在修改 PLL 设置后对 PLL 进行重校准(R0[4]= 1)。

    谢谢。

    卡德姆