Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572LP 使用 LMX2572LP 时、是否有办法将引脚输入 MUXout 引脚20置于高阻抗状态?
MUXout 引脚可在锁定检测和寄存器回读之间设置。 在寄存器回读中、它的行为类似于 SPI SDO。 要在 SPI 总线上连接多个器件、LMX2572LP MUXout 需要能够置于高阻抗状态。 但是、我在数据表中看不到任何关于 MUXout 引脚可变为高阻抗的内容。 在图1串行接口时序图中、当 CSB 为高电平时、MUXout 仍保持低电平、未像 SPI 兼容器件那样置于高阻抗状态。
谢谢!