This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594上拉电感器

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1308226/lmx2594-lmx2594-pull-up-inductor

器件型号:LMX2594

尊敬的 Noel:

如果我将 L1=18nH 更改为1nH、它会影响射频 LO 输出功率吗?

参数 单位
输出 15000 MHz
OUTA_PWR 50
电阻器上拉 0 Ω
电感器上拉 18 NH
负载阻抗 50 Ω
R1 0 Ω
R2 1E+13 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  
    是的、上拉电感器将影响 RFout 功率。  

    最大功率的典型建议值为1nH 至3nH。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vicente。